Zeitumstellung
Die Sommerzeit (Daylight Saving Time – DST) ist definiert als eine Periode zwischen Frühling und Herbst, in der die Uhren in den meisten westlichen Ländern eine Stunde vor die Standardzeit gestellt werden. Die Amerikaner haben ihre Uhren zuletzt am Sonntag, den 13. März 2022 umgestellt, während dies in Europa erst am 27. März geschieht.
Auch wenn die Schaltjahrverwaltung und die Zeitgenauigkeit, die eine Abweichung von weniger als einer halben Minute über das Jahr zuläßt, in den Echtzeit-Uhrenmodulen von Micro Crystal Distributor | DigiKey Electronics enthalten ist, muß die Zeit mindestens zweimal im Jahr mit einer externen Referenz, die die Sommerzeit kompensiert, synchronisiert werden, z.B. mit einem Smartphone oder einer direkten Verbindung zu einem mit dem Internet verbundenen Gateway, und zwar in der Herbstmitte und am Ende des Winters. Dieser Prozeß muß typischerweise auf Wanduhren, Ofenuhren, automatische Kaffeemaschinen, Autouhren, usw… angewendet werden.
Die Sommerzeit wird seit mehr als 100 Jahren angewandt, aber die Frage, ob es eine permanente Standardzeit oder eine Sommerzeit geben soll, ist mehr denn je umstritten. Bei der Sommerzeit geht die Sonne abends eine Stunde später unter, sodaß der Stromverbrauch für Beleuchtung und Haushaltsgeräte weltweit sinkt. Energiesparen ist ein Muß und jedes % zählt auf unserer Erde.
Allen Betroffenen wünschen wir viel Spaß bei der Zeitumstellung ihrer Geräte !
Atmen Sie tief durch und werden Sie Experte in der Verwaltung von Druck- und Haltetasten womit Sie die Zeiteinstellung um eine Stunde typischerweise vornehmen !