生産終了となった一部の部品はDigiKeyの検索から削除されている場合があります。2368-1N4007-ND は2024年以前は有効な部品でしたが、2024年8月以降生産終了となっています。この部品の商品概要は「ダイオード標準1000V 1A DO-41 」です。技術的には代替品を見つけるのに十分な情報ですが、このダイオードを交換する場合は、他のパラメータを参考にする必要があります。個人的に 4878-1N4007GPCT-ND(メーカー品番 1N4007GP )がこの部品の適切な代替品だと思います。
順方向電圧についてはいかがでしょうか?
商品概要には順方向電圧が記載されていませんが、ほとんどのアプリケーションでは既に低い順方向電圧降下が想定されています。私の経験則としては、全てのダイオードについて最も低い順方向電圧降下を見つけることです。電圧降下が小さければ、ほとんどの整流用途において電源電圧はそれほど変化しません。より幅広い選択肢をお求めの場合は、こちらの代替品候補リストもご参照ください。