주) 본 게시글은 2019년에 작성된 기사입니다
5G의 도입은 다섯 개의 주요 단계(Wave)로 진행되며, 그중 일부는 이미 진행 중이고, 일부는 시작될 예정이며, 또 일부는 몇 년을 더 기다려야 합니다. Wave 1은 2018년에 시작되었으며, 고정 무선 접속(Fixed Wireless Access)에 대한 발표였습니다. Wave 2는 2019년에 서서히 시작되었으며, 소비자용 셀룰러 장치가 5G에 연결될 수 있도록 합니다. Wave 3는 2020년에 시작될 것으로 예상되며, IoT 제품들이 5G에 연결될 수 있도록 합니다. Wave 4는 2021년에 시작될 것으로 예상되며, 저전력, 광범위한 커버리지, 대량의 기기 연결을 지원하는 mMTC(massive Machine Type Communication) 애플리케이션이 도입됩니다. Wave 5+는 2021년 말 또는 2022년 초가 되어서야 도입될 것으로 예상되며, 초저지연과 초고신뢰성을 요구하는 자율주행 자동차, 증강현실, 가상현실과 같은 애플리케이션이 도입될 예정입니다.
5G 표준이 설정될 때, 고려된 것은 스마트폰만이 아니었습니다. IoT 제품들도 검토되었으며, 5G 표준은 4G보다 IoT 프로젝트에 훨씬 더 잘 작동하도록 설정되었습니다. 5G는 미래를 염두에 두고 설정되었습니다. 현재의 사용 사례 뿐만 아니라, 스마트 에너지, 자율주행 자동차와 같은 미래의 사용 사례에 대한 요구를 예상하고 설정되었습니다.
5G가 다루는 통신 범주는 세 가지로, 대규모 사물 통신(mMTC, massive Machine-Type Communication), 초고신뢰 저지연 통신(URLLC, Ultra-Reliable Low Latency Communications), 그리고 초고속 광대역 통신(eMBB, enhanced Mobile BroadBand)입니다.
5G에서 가장 큰 변화 중 하나는 New Radio(NR)입니다. NR은 20~300GHz 범위에서 동작하는 mmWave(밀리미터파)를 지원합니다. 일반적으로 사용하지 않는 대역이기 때문에 데이터 전송 속도가 매우 빠릅니다. 이론적으로, 5G NR은 6GHz 이하의 Frequency Range 1 (FR1)에서 최대 77Gbps까지, 그리고 24.25GHz에서 52.6GHz 사이인 Frequency Range 2 (FR2)에서는 최대 216Gbps의 속도에 도달할 수 있습니다. 또한, 네트워크 전력 절감 효과도 매우 뛰어납니다.
이 주제에 대한 더 많은 정보를 원하신다면 [Sierra Wireless의 백서] (5G Enhanced Mobile Broadband (eMBB) | Sierra Wireless)를 참고해 주시기 바랍니다.
출처: Sierra Wireless Supplier Center
영문 원본: 5G - The Basics