이 사양은 전원 공급 장치가 동작하도록 설계된 AC 입력 전압 주파수의 범위를 나타냅니다. 달리 말하자면, 주어진 나머지 사양이 유효하고 적용 가능하다고 여겨지는 입력 전원 주파수의 범위입니다. 이는 장치의 성능 또는 동작을 직접적으로 나타내기보다는, 제조업체가 제품 설계 시 결정한 예상되는 사용 조건을 선언한 것입니다. 이 한계를 넘어선 동작도 가능은 하지만, 이는 사용자 자신의 책임 하에 이루어져야 합니다. 설명된 대로 동작하지 않거나 고장 날 수 있으며, 지정된 한계를 벗어나 사용된 제품에 대해 일반적으로 제조업체는 기술 지원 또는 보증 서비스를 제공하지 않습니다.
전원 공급 장치의 내부 설계에 따라 달라지므로, 대략적인 일반 사항만 제공할 수 있습니다. 오래되거나 단순한 설계는 주로 브리지 정류기와 필터 커패시터로 구성된 입력단이 가끔 있으며, 이러한 전원 공급 장치는 종종 DC 전원에서도 꽤나 만족스럽게 동작합니다. PFC(Power Factor Correction, 역률 보정)가 적용된 설계는 더욱 다양해, DC 입력 또는 사양을 벗어난 입력에 대한 동작을 예측하기 더 어렵습니다.
저주파 AC 입력과 관련된 문제는 주로 AC 파형의 저점에서도 전력을 공급하기 위해 충분한 에너지를 저장할 필요가 있기 때문입니다. AC 입력 전원 공급 장치는 일반적으로 입력 전압 제거 후 수 밀리초의 “홀드업 시간”(hold up time, 출력 유지 시간) 동안 최대 출력을 공급할 수 있는 충분한 내부 에너지 저장 장치로 설계되며, 부하가 줄어들면 사양 이하의 주파수에서도 사용 가능할 것입니다. 그러나 이렇게 하면 원래 설계에서 고려된 것보다 훨씬 더 큰 스트레스를 입력 필터 커패시터에 가할 수 있어서, 빠른 고장 또는 수명 단축을 예상할 수 있습니다.
규격을 초과하는 입력 전원의 주파수 입력은 리플 주파수에 따른 파라미터 변화 또는 스위칭 손실 증가로 인한 과도한 장치 스트레스, 다양한 필터 또는 제어 루프의 주파수/대역폭 충돌, 그리고 그 외에 많은 다른 문제를 일으킬 수 있습니다. 일반적으로, AC-DC 컨버터에서 최대 입력 주파수 사양은 약간의 차이는 허용할 수 있으며, 특히 단순한 입력 방식에서 그렇습니다. 최대 입력 주파수의 정격이 63Hz인 장치는 64Hz에서도 잘 동작할 가능성이 높습니다. 그러나 64kHz는 아마도 불가능할 것입니다.
영문 원본: Significance of Input Frequency for an AC-DC Converter