AC/DC 컨버터는 AC 파형을 장치의 사양에 따라 깨끗이 정류된 DC 파형으로 변환합니다. 가끔 "제 AC/DC 전원 공급 장치에 3상 AC 입력을 사용할 수 있을까요?"라는 질문을 받곤 합니다.
우선은 Digi-Key 취급 목록 중 전용 3상 AC/DC 전원 공급 장치를 소개하겠습니다. 이들은 3상 AC 입력이 가능하고 지정된 DC 출력으로 동작할 것입니다.
애프터마켓 솔루션을 시도하려 한다면, 3상 정류기를 통해서 전원을 단상으로 통합하는 것을 고려해보고 싶을 것입니다. 이렇게 하면 적절히 지정된 DC/DC 컨버터를 사용할 수 있으니 여기서부터 시작하면 됩니다. 이 방법의 장점은 정류된 신호는 3상 모두를 사용하기 때문에 안정된 3상 시스템의 장점을 계속 취할 수 있습니다.
단상 AC/DC 전원 공급 장치의 사용이 권장되지는 않지만, 상 중 하나를 연결해서 라스트 마일(last mile, 건축물 내 단자함/선로를 거쳐 전화, TV, 컴퓨터 등에 연결된 최종 구간)에 사용할 수는 있습니다. 명심해야 할 것은 나머지 두 상에 적절히 부하를 연결해야만 하며 그렇지 않으면 시스템은 전압 발생 시점에서부터 안정적이지 못하게 됩니다. 하지만 이 옵션을 고려하는 것 조차 권장하지 않으니, 전용 3상 AC/DC 전원 공급 장치를 사용함으로써 훨씬 더 깨끗하고 쉽게 시스템을 유지 보수할 수 있을 것입니다.
영문 원본: A note on using 3 Phase power with an AC/DC converter