AC / DC コンバータは、ユニットの仕様に従って、AC波をクリーンな整流DC 波に変換します。 「AC / DC電源に3相ACを入力できますか」という質問が何度もあります。
まず、カタログから 専用の3相AC / DC電源を紹介します。 これらは3相ACを入力し、指定されたDCを出力します。
アフターマーケットで解決しようとしているのであれば、電源を 3相整流器を介して単相に統合することを検討したいと思うかもしれません。これにより、適切に指定されたDC / DCコンバータを使用してそこから先に進めます。 この方法の利点は、整流された信号が3相すべてを使用するため、バランスの取れた3相システムの利点を引き続き得ることができることです。
単相AC / DC電源を使用することはお勧めしませんが、フェーズの1つを接続して、ラストワンマイルに使用することができます。 ただ他の2つのフェーズを適切にロードする必要があることに注意してください。そうしないと、電圧生成時にシステムが安定しなくなります。 したがって、このオプションを検討することもお勧めしません。専用の3相AC / DC電源を使用したほうが、システムのメンテナンスがはるかにクリーンで簡単になります。