AC 전원에 사용 할 TVS/MOV 값 선택

표준 AC 유틸리티 전원에 사용할 과전압 보호(over-voltage protection, OVP) 소자를 선택할 때, 적절한 전압 정격을 가지는 소자를 선택하는 것이 중요합니다; 정격이 너무 높은 부품은 효과적인 보호를 제공하지 못하며, 정격이 너무 낮은 부품은 즉시 타서는 화재가 발생할 위험이 있습니다.

AC 전원을 이야기할 때는 피크 값 보다는 RMS 값에서의 관점이 가장 일반적으로 사용됩니다. 미국의 표준 120VAC 전원의 피크 진폭은 실제로는 대략 170 볼트입니다 - 사인파의 RMS와 피크 간 변환 계수는 약 1.414(2의 제곱근)입니다.

또한, 표준 유틸리티 전원의 RMS 값은 공칭 값이며 인프라가 잘 발달된 지역에서는 일반적으로 +/- 10%의 오차가 있습니다. 따라서 일상적인 고압선 조건하에서 AC 파형의 피크에서 원치 않는 전도를 방지하기 위해서는, 공칭 AC 전원 값의 1.56배보다 낮은 전압에서는 작동하지 않도록 OVP 소자를 선택해야 합니다. 북미의 공칭 120V 전원의 경우, 이는 대략 188V로 변환되며 이보다 약간 더 높은 값이 권장됩니다.

OVP 소자의 사양은 다양한 방식으로 표현되기 때문에, 주어진 사양이 피크 값 기준인지 RMS 값 기준인지를 이해하는 것은 매우 중요합니다; 파라미터에 "AC"라고 표기되어 있지 않다면, DC 또는 피크 값을 나타낸다고 가정하고 1.56 X RMS 규칙에 따라 기본 전압을 선택합니다. 예를 들어, 일반적인 120V 전원에 사용할 TVS 다이오드를 선택하는 경우 역방향 스탠드오프 전압이 188V 이상인 제품을 선택하십시오. 불필요한 고장에 대비한 보험으로 약간 더 높은 값이 권장됩니다.

MOV 기반 소자에 대해서는, 선택 기준에 대한 보다 자세한 설명을 이 게시글 에서 확인할 수 있습니다.

일반적으로 OVP 소자에 대해서는 몇 가지 일반적인 원칙을 명심할 필요가 있습니다:

  • 이들은 엉성하고 부정확합니다: 공칭 OVP 작동 값과 보호중인 시스템의 입력 전압 사이에 상당한 가드 대역이 필요합니다.
  • 고장 시 단락을 일으키는 안 좋은 특성이 있기 때문에, 과전류 발생 시 장착된 부위가 타지 않게 반드시 상부에 과전류 보호가 제공되어야 합니다.
  • 온도와 임계 전압은 반비례하는 경향이 있어서, 소자의 온도가 올라갈수록 작동하는 전압은 낮아지는데 소자는 여전히 뜨거워지려 할 것이므로 달리 말하자면, 정말로, 정말로, 정말로 공칭 값이 너무 낮은 OVP 소자를 선택하고 싶지 않을 것입니다.


영문 원본: Picking TVS/MOV values for AC line applications