標準のACユーティリティ電源で使用する過電圧保護(OVP)デバイス(最も一般的にはMOVまたはTVSダイオード)を選択する場合、適切な電圧定格のデバイスを選択することが重要です。 定格が高すぎる部品は効果的な保護を提供せず、定格が低すぎる部品はすぐに焼損したり、火災になる危険性があります。
AC ライン電力は、ピーク値よりもむしろ RMS 値で最も一般的に議論されています。米国の標準的な120VAC電源は、実際には約170ボルトのピーク値を持っています - 正弦波のRMSとピーク間の変換係数は約1.414(2の平方根)です。
さらに、標準的なユーティリティサービスのRMS値は公称値であり、一般的にインフラが発達している場所では+/-10%の許容値があります。したがって、日常的な高圧線条件でのAC波形のピークでの不要な導通を避けるために、公称ACライン値の1.56倍より低い電圧では作動しないようにOVPデバイスを選択する必要があります。北米の公称120Vサービスの場合、このピーク値は約188ボルトになり、これより少し高い値が推奨されます。
OVPデバイスはさまざまな方法で特性評価されているため、特定の仕様がピーク値とRMS値のどちらを参照しているかを理解することは非常に重要です; パラメータに "AC "と書かれていない場合は、それがDCまたはピーク値を参照していると仮定し、1.56*RMSルールに基づいて電圧を選択します。 たとえば、一般的な120Vラインで使用するTVSダイオードを選択する場合は、188V以上の逆電圧スタンドオフを持つものを選択します。 不必要な障害に対する保険として、この値よりわずかに高い値が推奨されます。
MOVベースのデバイスに関して、選択基準についてのより詳細な議論は こちらの記事を参照してください。
一般的なOVPデバイスについては、いくつかの一般的な原則を心に留めておく価値があります:
- それらはずさんで不正確です。公称OVP作動値と保護されるシステムの電圧との間に大きな保護帯域が必要です。
- それらは作動すると短絡するという特性があるので、それが起こったときにその場所が焼損するのを避けるために、上流に過電流保護を提供するようにしてください。
- 温度としきい値電圧は反比例する傾向があり、デバイスが暖かくなればなるほど、デバイスが作動する電圧が低くなります。つまり、閾値を維持しようとすると、デバイスはさらに高温になる傾向があります…言い換えれば、本当に、本当に、本当に公称値が低すぎるOVPデバイスを選びたくありません。