こんにちは。このフォーラムは初めてなので、この投稿が正しい場所に届いていることを希望します。私たちは装置の電力安定化のため、このVHK200W-Q24-S24をたくさん使っており、その電源はソーラーパネルか商用電源で、たいていの場合24Vか12Vの負荷です。
最近、私はVHK200W-Q24-S24に2つの異なる電源を接続しました。1つはAC-DC電源から、もう1つは太陽電池アレイとバッテリバンクから給電されるチャージコントローラからです。
両方とも約12.5~13Vを出力していますが、明らかに異なるタイプの電源です。これは、UPSのように動作しているので、うまく機能しているようです。私はやってはいけないことをしているのでしょうか? それともこれらのデバイスの広い入力範囲により可能になっているのでしょうか? 2つの電源が同等に負荷を分担しているわけではなく、理想的な電源分担ではないことは理解していますが、これで「大丈夫」なのか、それとも完全に破綻しているのか、ご意見をお伺いしたいと思います。
負荷は24Vで約4Aです。今のところ何も過熱しておらず、何も溶けていません。AC-DC電源がオフのときやソーラーパネルがLVDにあるときに負荷が動作し続けています。
PaulHutch
両方の電源が、それらの出力に外部電源から連続的に電圧を印加してもよいように設計されていない限り(非常に稀です)、長期的には片方または両方が早いうちに故障する可能性があります。それぞれの電源出力の正のリード線に直列に接続された大電流ダイオードを使用することで、お互いの出力からそれらを分離することができます。このダイオードは、電流がどちらの電源にも逆流しないようにし、電源を自動的に切り替えてくれます。