アプリケーションやテストのために、DC電源からの正負両方の電圧出力が必要な場合があります。そのためには、少なくとも2台のDC電源、または(アースに接続されていない)フローティング出力を備えた複数出力を持つ電源が必要です。
単一チャンネルのDC電源を2台持っている場合や、3出力の電源を持っている場合に、必要な正負の電圧出力を得るためのいくつかのヒントをここで紹介します。
- 2 つのチャンネル/電源を直列に接続します。これは、一方の電源(A)のマイナス端子を第2の電源(B)のプラス端子に接続することで行われます。この端子が基準であり、グランドやシャーシグランドに接続することもできます。
- これで、電源Aはプラス(+)端子、電源Bはマイナス(-)端子のオープンポートを持つことになります。
- グランドを基準とした正の電圧を得るには、AとBの直列構成の接続部と電源Aの正(+)端子の間に接続するだけです。同様に、グランドを基準とした負の電圧を得るには、直列構成の接続部と電源Bの負(-)端子との間に接続します。
- 下図のように設定する必要があります。これで、正電圧出力と負電圧出力の両方を持つことになります。