このボードは、ArduinoまたはCircuitPythonを使用してプログラムできます。
Arduinoもサポートされていますが、カメラを動作させるために必要なコード量が非常に多く、その結果としてArduinoではコンパイル時間がかなり長くなるため、メーカーはCircuitPythonを推奨しています。
CircuitPythonは開発が迅速に行え、提供されているライブラリやサンプルコードを使用することで、プロジェクトをすばやく構築できます。
GitHub - adafruit/Adafruit_CircuitPython_PyCamera: Library for the Adafruit PyCamera · GitHub
関連記事:
AdafruitのMEMENTOカメラボードとは何でしょうか?
AdafruitのMEMENTOカメラボードにはどのようなコンポーネントが含まれていますか?
AdafruitのMEMENTOカメラボードはどのようにプログラムするのでしょうか?
AdafruitのMEMENTOカメラボードはどのような拡張および接続オプションを提供しますか?
AdafruitのMEMENTO DIYカメラボードにSDカードやケーブルは付属していますか?
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| 1965-ESP32-S3-ND | ESP32-S3 |
| 1528-5420-ND | 5420 |