Adam Techの圧着コンタクトDCS-01-RとDCS-01A-Rは、2つの異なる「スタンピングダイ」から作られた2つの部品です。
スタンピングダイは、金属板を切断し、特定の形状に成形するために使用される精密工具です。ダイには切断部と成形部があり、通常、工具鋼として知られる特別な硬化鋼で作られています。ダイはプレス機から必要な力を受けます。
図面の通り、寸法は異なりますが、どちらもAdam TechのD-Subハウジングに収まります。機能的には互換性があります。
これらの部品に推奨される圧着工具は以下の通りです。
D-Sub圧着コンタクト取り外し工具:AR-910672
D-Subラチェット式圧着工具:2361497-1およびATHT-002