Amphenol LTWの「M」シリーズの中には、Digi-keyの検索フィルタでは表示されないコネクタオプションがあります。[ここをクリック https://www.digikey.jp/short/ttqdmrmm]。特に、最後の3文字は、ネジのタイプ、ワイヤの長さとケーブルピッチに関する重要な情報を示しています。
製品コードの末尾が001および002のものは、配線のない丸型コネクタを示します。また、001はPG9ネジ、002はM16*1.5ネジを表しています。図面の2ページをご覧ください。[ここをクリックhttp://www.amphenolltw.com/2012download/2D%20PDF/03_M%20Series%20Sensor%20Connectors/M12A-XXPFFP-SF8XXX.pdf]。

BxxまたはCxxで終わる製品コードの場合、「B」はPG9ネジを、「C」はM16*1.5ネジを示します。「xx」の部分には複数のコードがありますが、いずれも電線の長さ(mm)を表し、場合によってはケーブルのピッチ単位を表します。図面の2ページをご覧ください。[ここをクリックhttp://www.amphenolltw.com/2012download/2D%20PDF/03_M%20Series%20Sensor%20Connectors/M12A-XXPFFX-SF8XXX.pdf ]。
また、004または005のサフィックスを持つ古い(廃止された)品番がありますが、これらは現在、新しいコネクタの品番に対応しています。これらを確認するには、Amphenol LTW Consolidation and End of Life (EOL) Notificationをご利用ください。[ここをクリックhttps://media.digikey.com/pdf/PCNs/Amphenol/ALTW_M12_EOL_Notification.pdf]。なお、EOLドキュメントに掲載されている一部の「M」シリーズ製品は、以下の図面(より多くのサフィックスがある)に示されているように、ケーブルアセンブリとなっています。[ここをクリックhttp://www.amphenolltw.com/2012download/2D%20PDF/03_M%20Series%20Sensor%20Connectors/M12A-XXBMMM-SR8XXX.pdf ]。
PG9およびM16オプションの製品については、図のように正しいパネルカットアウトを使用してください。

その他の丸型コネクタ製品については、以下のリンクをご利用ください。[ここをクリックhttps://www.digikey.jp/short/n82rvr1n ]。 製品索引 > コネクタ、相互接続 > 丸型コネクタ
また、Digi-keyのホームページでは、他のコネクタカテゴリや多くの電子部品を検索することができます。[ここをクリックhttps://www.digikey.jp/ ]。