ams OSRAMは、TOPLED Black製品シリーズをはじめ、幅広いオプトエレクトロニクス部品を製品ラインナップに揃えています。最近、このシリーズの品番について LY T66F-ABBB-35-3A4B-20-R33-Z のような品番に含まれる「-20」の意味について、いくつかお問い合わせをいただいています。多くの部品表(BOM)では、475-LYT66F-ABBB-35-3A4B のように、基本番号のみが記載されています。この「-20」は、部品の仕様を表したり、仕様に影響を与えたりするのでしょうか?
「-20」という文字列は具体的な性能値を示しています。この場合、「20」は製品の規定のテスト電流が20mAであることを示しています。これはLEDがデータシートの情報に適合する数値であり、標準/公称電流として扱う必要があります。