何事もそうですが、事故は発生する可能性があり、Arduinoボードも例外ではありません。 ありがたいことに、これらのボードのソケットは、破損した場合や交換が必要な場合に交換できます。
以下は、4つの一般的なボードヘッダとICのDIPソケットのリストです。

S7004-ND -6極ヘッダ
S7006-ND -8ヘッダ
S7008-ND -10極ヘッダ
ED3050-5-ND -28極DIPソケット
S7086-ND -36極ヘッダ
これらのいずれかを交換する必要がある場合に、はんだ除去には、はんだ除去ツールを用意しておくと便利です。
RobertCNelson Applications Engineer
Adafruitのこのヘッダキットは、特にプラグインするシールドを設計するときにも役立ちます。
よろしくお願いします。