什麼是多色觸控按鈕?
Banner K50 Pro 系列觸控按鈕是一款獨特的工業控制人機互動介面,它將多色指示燈、電容式觸控感應器和觸覺回饋整合於一個美觀而堅固的裝置中。電容式感測器靈敏度極高,即使戴著手套也能偵測到。觸覺回饋(振動)強度足夠,即使戴著手套也能感受到。
我們曾在之前的文章中首次介紹過這款設備,當時我們示範了它 與Schneider Modicon 可編程邏輯控制器 (PLC) 的簡化介面。本文將重點放在如何對 K50 Pro 進行編程,以實現所需的顏色和閃爍模式。
對 Banner K50 進行編程需要哪些材料?
K50 是 Banner Pro(可編程)產品系列的一部分。此系列產品包括各種多色光學顯示單元和燈條。許多設備都具有觸控回饋功能,甚至還支援雷射檢測。與 Banner 的許多產品一樣,K50 Pro 使用歐式快速斷開電纜。這些設備旨在作為更大系統的一部分運行,可透過直接連接到控制 PLC 或透過 Banner 的遠端 I/O 設備進行遠端連接。
一種簡單的 K50 程式設計方法是購買如圖 1 所示的 2170-PRO-KIT 套件。這樣,您就可以使用 Banner 的 Pro Editor 軟體,透過電腦的 USB 連接埠對 K50 進行程式設計。
圖 1:Banner K50PTVAMGRY3Q 觸控燈及其 2170-PRO-KIT 程式套件的圖片。
K50 不包含在程式套件中。
為什麼要對 K50 Pro 進行程式設計?
從我們的介紹文章中可知,K50 採用兩線(四態)顯示程式設計。K50PTVAMGRY3Q 的預設為:00:關閉,01:綠色常亮,10:紅色常亮,11:黃色常亮。這是一個較為保守的預設值。然而,它並沒有充分發揮 K50 的功能,因為 K50 能夠顯示複雜且多色的圖案。
使用 K50 簡化您的 PLC 程序
例如,假設我們希望閃爍的紅色指示燈來吸引人們對相關機器的注意。對於典型的應用,我們需要編寫幾行梯形圖邏輯,包括幾個定時器來控制閃爍頻率。這雖然不是一個複雜的程序,但如果我們利用 K50 的功能,就完全沒有必要了。如果我們只需發送一個命令,讓 K50 自動閃爍,那就簡單多了。
使用 K50 簡化您的 PLC 硬體需求
我們進一步假設 PLC 具有一個繼電器輸出。要讓傳統的指示燈閃爍,PLC 必須物理地切換其輸出。雖然這很容易實現,但請考慮一下,如果我們讓機器在一個長週末(4 天)內以每秒一次的頻率閃爍紅色指示燈會發生什麼情況。我們計算出,PLC 的繼電器必須切換 345,600 次。考慮到繼電器的機械壽命可能只有 500 萬次循環,這非常糟糕。短短一個週末,我們就消耗了該 PLC 輸出通道約7%的壽命。考慮到停機成本高昂,這顯然是不可接受的。
技術提示:機電元件的壽命是系統整合的重要議題。尤其考慮到停機成本高昂,每分鐘可能高達數百至數千美元。
通常,使用 PLC 的輸出繼電器來「閃爍」指示燈是一種不良做法。K50 提供了一種有效防止 PLC 輸出通道過早損壞的方法。在我們先前的長週末範例中,只需點擊(開啟)PLC 即可啟用 K50 的閃爍動畫。另一種延長閃爍壽命的方法是使用具有固態輸出的 PLC 或 PLC 模組。但是,如果您的專案需要使用帶有繼電器輸出的 PLC,則這種方法可能並不理想。
K50 可以顯示哪些圖案(動畫)?
K50 的功能遠不止於預設的關、綠、紅、黃四種指示燈。請記住,它可以透過雙線控制介面選擇四種不同的狀態。此外,它還提供多種動畫效果,包括:
- 常亮
- 單色閃爍
- 雙色交替閃爍
- 50/50 雙色交替閃爍
- 50/50 雙色交替閃爍
- 追逐(10/90 雙色交替)
- 強度掃描(單色三角波強度掃描)
對於任何給定的顏色,都有 14 種選項。震動功能也可以開啟或關閉。例如,在上一篇文章中,K50 的程式設計如下:
- 00:三脈衝紅色
- 01:常亮綠色
- 10:青色和紫色交替閃爍
- 11:脈衝黃色
圖 2 包含 Pro Editor 軟體的螢幕截圖。圖像下方的表格顯示了四種狀態的顏色和動畫設定。此表格也定義了觸覺回饋的操作,在本例中觸覺回饋始終啟用。最後請注意,觸控輸出(黑線)設定為瞬時常開觸點。這非常適合 PNP 感測器到 PLC 的介面。
圖 2:Banner Pro 編輯器軟體的螢幕截圖,顯示了 Modicon 入門文章中使用的 K50 程式選項。
如何對 K50 觸控按鈕進行程式設計:
有關 K50 編程的更多資料,請觀看此視頻:
視頻 1:示範如何使用 Pro Editor 軟體對 Banner K50 Pro 觸控按鈕進行程式設計。
結語
Banner K50 是一款功能強大的工業指示器。除了多色、觸摸和觸覺回饋功能外,它還簡化了系統整合。將各種動畫編程到 K50 中,可以減輕 PLC 程式的功能負擔。這樣,只需要一個簡單的開關程序,而無需多行加時間控制的解決方案。K50 還可以減少對 PLC 硬體的需求,因為它可以使用簡單的繼電器輸出,而無需使用敏感的固態輸出。
無論如何,請務必觀看 Banner 的視頻,了解如何使用 2170 Pro 纜線套件對 K50 進行編程。
請在下方留言或提問。此外,也請分享您在工業和自動化設備中使用 Banner 產品的經驗。
繼續探索更多工業控制系統資訊
如果您覺得本次討論對您有幫助,您可能還想了解以下內容:
DigiKey 導航
- 完整目錄:工業控制與自動化