RobertCNelson Applications Engineer
一部の人が気づいているように、BeagleBone Rev Dは現在、すでにユーザーの手に渡っています。
何が、なぜ起こったのでしょうか。BeagleBoard.orgでは、最終購入日が2022年7月30日であったNXP TDA19988 PCNの在庫がついになくなりました。(つまり3年間製造しました)。
HDMIを無視すると、Rev Dは古いイメージを使用して「Rev C」として「起動」するはずですが、HDMIは失敗します(I2Cエラー)。HDMI出力については、「Rev D」はite-it66121.cドライバをベースにしたITEの66122ビルドを使用しています。これまでにいくつかの古いカーネルにバックポートしましたが、ビルドが古くなっているため、すべてには対応していません。
おそらく私は、多くのことを見逃していると思います。不具合のあるカーネルと問題点をお持ちの方は返信ください。他のユーザーのために修正します。
アップグレード:16GB eMMC
HDMIを使用したことがなく、/boot/uEnv.txt で disable_uboot_overlay_video=1 を設定している場合は問題ありません。
GHIのRev C:GHI Rev C:BBB01-SC-505 GHI Electronics, LLC | 開発ボード、キット、プログラマ | DigiKey
よろしくお願いします。