この投稿では、Bosch SensortecのBMI160について、よくある質問を2つ取り上げます。
BMI160では、ディレイ機能で必要な遅延時間はどのくらいですか?
各読み出し/書き込み操作後の遅延時間を知りたい場合は、書き込み操作後に以下のルール(データシートより)に従ってください。
読み出し操作後、どのモード(サスペンドモード、ノーマルモード、ローパワーモード)でも、最低2usの遅延が必要です。
BMI160の具体的な寸法はどのくらいですか?
シャトルボードの回路図(外形寸法を含む)は、各センサの製品ページの「ダウンロード」タブ、または一般的なダウンロードページの「シャトルボードフライヤ」から入手可能です。
センサのパッケージとピンのレイアウトは、それぞれのデータシートの「外形寸法図」の章を参照してください。
すべての情報は、Bosch Sensortecのフォーラムから提供されたものです。