Bourns Inc.のトロイダルインダクタ2300LLシリーズのアセンブリにおける接着剤の使用

Bourns2300LLシリーズトロイダルインダクタの製造において接着剤を適切に使用することは、安定した性能と長期的な信頼性を確保する上で重要な役割を果たします。最近、この工程におけるJP Weldの黒色の接着剤の使用に関する質問が寄せられました。メーカーはこれらの問い合わせを確認し、以下のように明確にしました。

質問に対するメーカーの回答は以下のとおりです。

  1. 接着剤の塗布量を増やすことは可能ですか?
    Bournsは、接着剤の量を増やすことが実現可能かどうかを判断するための試験を実施する用意があります。この試験の実施にあたり、お客様に技術ガイドラインまたはパラメータの提供をお願いしています。これはTNA(試験分析)プロジェクトとなる可能性があります。

  2. この接着剤の使用目的は何ですか?
    黒色の接着剤は、主にリード線を所定の位置に固定するために使用されます。これは、インダクタのアセンブル時と動作中にワイヤが固定された状態を維持することを保証するものです。

  3. 適切な量の接着剤を塗布するために、現在どのような管理が行われていますか?
    接着剤の塗布量は、空気圧と、固定を確実にするために使用されるニードルツールのタイプによって制御されます。

  4. この接着剤の塗布についてはデータシートに記載されていません。追加工程とみなされますか?
    接着剤塗布は二次的なものであり、重要ではない材料とみなされます。

適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
2300LL-102-V-RC-ND 2300LL-102-V-RC
2300LL-102-H-RC-ND 2300LL-102-H-RC
2300LL-220-V-RC-ND 2300LL-220-V-RC
2266-2300LL-561-H-RC-ND、2300LL-561-H-RC-ND 2300LL-561-H-RC
2300LL-470-V-RC-ND 2300LL-470-V-RC
2300LL-101-V-RC-ND 2300LL-101-V-RC
118-2300LL-101-H-RC-ND 2300LL-101-H-RC
2300LL-681-H-RC-ND 2300LL-681-H-RC
118-2300LL-330-H-RC-ND 2300LL-330-H-RC
2300LL-561-V-RC-ND 2300LL-561-V-RC
2300LL-220-H-RC-ND 2300LL-220-H-RC
2300LL-1R5-H-RC-ND 2300LL-1R5-H-RC
2300LL-2R7-H-RC-ND 2300LL-2R7-H-RC
2300LL-3R9-H-RC-ND 2300LL-3R9-H-RC
2300LL-5R6-H-RC-ND 2300LL-5R6-H-RC
2300LL-8R2-H-RC-ND 2300LL-8R2-H-RC
2300LL-100-H-RC-ND 2300LL-100-H-RC
2300LL-120-H-RC-ND 2300LL-120-H-RC
2300LL-150-H-RC-ND 2300LL-150-H-RC
2300LL-270-H-RC-ND 2300LL-270-H-RC
2300LL-470-H-RC-ND 2300LL-470-H-RC
2300LL-560-H-RC-ND 2300LL-560-H-RC
2300LL-680-H-RC-ND 2300LL-680-H-RC
2300LL-820-H-RC-ND 2300LL-820-H-RC
2300LL-121-H-RC-ND 2300LL-121-H-RC
2300LL-151-H-RC-ND 2300LL-151-H-RC
2300LL-181-H-RC-ND 2300LL-181-H-RC
2300LL-221-H-RC-ND 2300LL-221-H-RC
2300LL-471-H-RC-ND 2300LL-471-H-RC
2300LL-821-H-RC-ND 2300LL-821-H-RC
2300LL-1R5-RC-ND 2300LL-1R5-RC
2300LL-1R5-V-RC-ND 2300LL-1R5-V-RC
2300LL-3R9-V-RC-ND 2300LL-3R9-V-RC
2300LL-8R2-V-RC-ND 2300LL-8R2-V-RC
2300LL-100-V-RC-ND 2300LL-100-V-RC
2300LL-150-V-RC-ND 2300LL-150-V-RC
2300LL-180-V-RC-ND 2300LL-180-V-RC
2300LL-270-V-RC-ND 2300LL-270-V-RC
2300LL-330-V-RC-ND 2300LL-330-V-RC
2300LL-390-V-RC-ND 2300LL-390-V-RC
2300LL-560-V-RC-ND 2300LL-560-V-RC
2300LL-820-V-RC-ND 2300LL-820-V-RC
2300LL-181-V-RC-ND 2300LL-181-V-RC
2300LL-221-V-RC-ND 2300LL-221-V-RC
2300LL-271-V-RC-ND 2300LL-271-V-RC
2300LL-471-V-RC-ND 2300LL-471-V-RC
2300LL-821-V-RC-ND 2300LL-821-V-RC
2300LL-331-H-RC-ND 2300LL-331-H-RC
2300LL-2R7-V-RC-ND 2300LL-2R7-V-RC
2300LL-331-V-RC-ND 2300LL-331-V-RC
2300LL-391-V-RC-ND 2300LL-391-V-RC
2300LL-681-V-RC-ND 2300LL-681-V-RC




オリジナル・ソース(English)