Bud Industries NBF-32416 の保護等級について

お世話になっております。

防水ケースNBF-32416の保護等級について教えてください。

御社のホームページの 規格値は,IP66になっていますが,

https://www.digikey.jp/ja/products/detail/bud-industries/NBF-32416/2328261?s=N4IgTCBcDaIHICEBiBaAzGALARgGwgF0BfIA

以下の図面には,IP65と書かれています。

どちらが正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

@user110

毎度お世話になっております。
技術部署に確認させていただきます。

返信が、入り次第ご連絡差し上げますので、
何卒よろしくお願いいたします。

@user110

毎度お世話になっております。

「Bud Industries, BOX ABS/PBT GRY 11.81L X 7.87"W, NBF-32416(NBF-32416-ND)の保護等級について、Digi-KeyのサイトではIP66になっているが、図面にはIP65と書かれています。どちらが正しいですか。」とご質問をいただきました。

メーカーのサイトを調べましたが、同様に、本文での説明はIP66で、図面はIP65となっています。

NEMA Enclosure Poly PTB Blend with Clear Polycabonate Door NBF-32416 - Bud Industries

図面が2010年と古いので図面の改定ができていないのかとも思いますが、
メーカーに確認いたしましたところ、以下の回答がございました。

For enclosures these ratings are the same, it is IP66 as well as IP65

エンクロージャとしては、IP65とIP66は同じです。

しかし、試験条件ははっきりと異なっていますので、再確認中です。
とり急ぎ、ご報告いたします。

@user110

メーカーから再回答が参りました。

This enclosure is made at our overseas facility in Korea.
This series will be IP66 compliant.

このエンクロージャは、韓国で生産されています。このシリーズはIP66に準拠しています。

IPの評価以外に全国電機製造業者協会( N ational E lectrical M anufacturers A ssociation、NEMA)

の評価基準NEMAがあります。評価方法は違う点がありますが、NEMA4は、IP66に相当すると

考えられています。

メーカーの資料には、この製品は、IP66,NEMA 1、2,4,4Xに対応しているとあります。

NEMA Enclosure Poly PTB Blend with Clear Polycabonate Door NBF-32416 - Bud Industries

NEMAの評価でも、IP66の実力があることは確かです。

以上をご参考に、製品をお選びいただけたらと思います。

よろしくお願いします。

DIgikeyサポート ご担当様

お世話になっております。

早速のご回答をありがとうございます。

IP66対応ということで安心しました。

状況が展開次第に購入したいと思います。

また,お聞きすることがあると思いますが,
どうぞ,よろしくお願いいたします。