CEVAL-055のSMAコネクタに関する問合せ

khurram6050

こんにちは!私はハードウェアやコネクタについてあまり詳しくありません。 VCO用の CEVAL-055 ボードを見ていて、そこにあるSMAコネクタについて疑問がわきました。グーグルで調べてみましたが、はっきりした答えは見つかりませんでした。

評価ボード上の3つのコネクタはすべてメスのSMAのようです。 私はRF出力がSMAであることは予想しており、下流の他のコンポーネントに接続するためにオスのSMAに接続されると思っていました。しかし、SMAコネクタを使って CEVAL-055のVcc とVtをどのように接続すればよいのか分かりません。つまり、Vccは電源電圧で、バッテリから供給されているとします。そのとき0Vと12VのワイヤをメスのSMAコネクタに接続するにはどうすればいいのでしょうか?きっとそのためのコネクタがあるはずです。どなたか教えていただけませんか?

同様に、Vtについて、信号は低周波信号になります。数kHzのオーダーです。同じコネクタが使えるのではないでしょうか?

それで皆さんのサポートをお願いします。よろしく!




David_1768 DigiKey Employee

khurram6050さん、こんにちは。DigiKey TechForumへようこそ。
このアイテムを使ったことはありませんが、接続に役立ちそうなケーブルをいくつか見つけました。
オスのSMA ケーブルについて、こちらをクリックしてください。
おそらくエンジニアの 誰かがこの投稿に補足して、このボードの使用に関するコメントを返信してくれるでしょう。




khurram6050

Davidさん、ご回答ありがとう!

それはまさに私が探していたものです。私はこのような部品があるはずだと思っていましたが、どこにも見つかりませんでした(笑)。

私の質問は、私が相談した特定の評価ボードに限定すべきではなかったようです。この質問は、一般のSMAコネクタにも当てはまります。




オリジナル・ソース(English)