Una pregunta que es común cuando se trata de LED es qué pata es el ánodo y cuál es el cátodo.
Con muchos LED de orificio pasante, puede observar la construcción física del LED y determinar el Ánodo y el Cátodo del LED. Aquí hay un diagrama para su referencia.

Los LED de orificio pasante a menudo tienen atributos físicos que ayudan a indicar la polaridad. Esto puede ser un punto plano en la lente o la longitud de las piernas. Echando un vistazo aHLMP-EG3G-VX0DD, vemos que tiene un punto plano para identificar el lado del cátodo y que la pata del cátodo también es más corta que la pata del ánodo.


Los LED de montaje en superficie a menudo son más difíciles de ver las características físicas internas debido al tamaño y la construcción de la lente.

Sin embargo, a menudo tienen una marca física o una característica de construcción en el exterior del LED que indica el cátodo o la polaridad del LED. Debido a las diferencias en el marcado, es esencial que verifique lo que dice la marca en la hoja de datos del fabricante. Estos son algunos ejemplos de marcas LED de montaje en superficie.
Por último, hay una cuestión de cómo se orientan los LED en la cinta y el carrete. Esto también se especificará a menudo en la hoja de datos. A menudo se muestra como el símbolo esquemático al lado de los agujeros de la cinta. Aquí hay un ejemplo de esta llamada.

Si necesita alguna aclaración sobre cualquiera de nuestros LED, no dude en publicar sus preguntas específicas y nuestro equipo de ingenieros y técnicos estará encantado de responder a sus preguntas.