LED極性の決定

LEDを使用する際に答えなければならない質問の1つが、どの端子/脚がアノードかカソードかです。

スルーホール

スルーホールLEDを見ると、これはしばしばLEDの物理的特性に組み込まれています。ここに、ブロードコムの部品HLMP-EG3G-VX0DD でカソードを示す図があります。これは、この部品を2 通りに示しています。最初は、レンズの基板側を見た場合です。フラットな側はカソード側です。

catho

同じ部品で、カソード側の脚が少し短いことがわかります。このことは標準ではありませんが、これらは両方とも一般的な方法です。データ シートでこのことを確認できるはずです。

表面実装
表面実装部品に関しては、部品を知り、データシートを見ることがさらに重要になります。ほとんどすべての表面実装部品には、LEDの極性を示すマーキングが付いています。ここでは、マーキングのいくつかの例を示します。

imageimage

また、多くのデータシートでは、LEDがリールに装着される方法が示されています。これはSunLED の例です。.
image

LEDの極性について質問がある場合は、この欄で私たちに連絡してください。私たちのチームは喜んでお手伝いします。

つぎもご覧下さい:
LED用の適切な抵抗の選択





オリジナル・ソース(英語)

ロバートさんの追記:

こちらは、LEDのレンズの中身をわかりやすく描いたものです。

led

こちらは実写です。同じようになっているのがわかるでしょう。

image