この投稿では、LEDの基本とLEDのテスト方法について説明します。
LEDは、LEDの陽極から陰極に正の電流が流れると光を放出する半導体ダイオード(p-n接合)である発光ダイオード(Light-Emitting Diode)の頭字語です。 アノードは、ダイオードの + またはプラス側です。 カソードは、ダイオードの - またはマイナス側です。
ダイオードの記号は、垂直線に接する矢印です。 矢印は、LEDが光を放出する電流の方向を示します。 場合によっては、LEDのシンボルには、ダイオードから出る光を表す矢印も含まれます。

パッケージのほとんどは実際のLEDチップ以外のリード線とプラスチックレンズです。 パッケージの長い方のリード線は、ダイオードのアノードまたは + 側です。 LEDを下から見たときに、パッケージベースのフラット部の横にあるリード線はアノードです。 LEDの側面図、底面図を示します。

マルチメータを使ったダイオードのテスト方法
黒いリード線をマルチメータのCOM端子に接続します。
特定のモデルで接続方法が異なる場合を除き、赤いリード線をΩ端子に接続します。
ダイアルを回して、マルチメーターのダイオード記号に合わせます。 これにより、電流が一方向(矢印の方向)に流れ、他の方向には流れなくなります。
マルチメータをオンにします。 表示ウィンドウには、OLまたはOPENのいずれかが表示されます。
黒いプローブをLEDのカソード側の端に接続します。カソードは通常、短い方の端子であるか、底部が平らに切り取られている側の端子です。両方の場合もあります。 赤いプローブをLEDのアノード側に接続します。
テスト結果からわかること:
マルチメータの表示がOLまたはOPENから変化しない場合は、プローブを間違った順序で接続したか、接続が確実でない可能性があります。上記の手順に正確に従っていることを確認してください。手順に問題がない場合は、特定のLEDが損傷している可能性があります。ディスプレイの電圧が400 mV未満の場合は、カソードとアノードが接触しているか、プローブが接触している可能性があります。これは短絡と呼ばれ、電流がLEDを通過するのではなく、カソードからアノードに直接流れます。
ただし、手順が適切に実行され、LEDに損傷がない場合は、ディスプレイに約1600 mVの値が表示されます。
LEDをテストするときは、その明るさに注意してください。明るい部屋にいる場合は、LEDを手で覆ってください。 効率の低いLEDはぼんやりと光るか、かすかに光るだけですが、効率の高いLEDは、はっきりと光ります。