“다이오드 테스트” 기능이 있는 디지털 멀티미터(Digital Multimeter, DMM)는 LED를 쉽게 테스트할 수 있도록 도와줍니다. LED가 정상적으로 동작하는지 테스트하기 전, 다음 사항에 유의하시기 바랍니다.
1. 테스트 전류와 순방향 전압 확인
테스트하려는 LED의 규격서에 명시된 테스트 전류와 순방향 전압을 알아야 합니다. 예를 들어, Everlight사의 HLMP-K150 LED는 1mA의 테스트 전류와 1.6V의 순방향 전압으로 테스트할 수 있습니다.

2. LED 테스트를 위해 충분한 출력 전압과 테스트 전류를 공급할 수 있는 지 확인
대부분의 최신 DMM은 대다수의 일반적인 LED의 테스트 수행에 충분한 전압을 공급할 수 있습니다. 하지만 DMM마다 다이오드 테스트 기능에서 공급하는 테스트 전류 및 출력 전압 값이 다를 수 있습니다. 전압과 전류가 충분하지 않으면, 해당 멀티미터로는 LED가 동작하는지 또는 빛을 내는 지의 여부를 확인할 수 없습니다.
예를 들어 B&K Precision사의 2703C DMM은 “다이오드 테스트” 기능에서 약 1mA의 테스트 전류와 3.0V의 평균 출력 전압을 공급할 수 있습니다. 3.15A의 테스트 전류가 필요한 Luminus사의 SSR-90-W65S-R11-N3102와 같은 고휘도 LED를 테스트하는 경우, 2703C DMM의 다이오드 테스트 기능은 도움이 되지 않습니다. 따라서 이런 경우에는, 테스트 전류와 순방향 전압이 LED의 테스트 조건을 만족할 수 있도록 외부 전원 공급 장치와 저항 회로를 준비할 필요가 있습니다.
영문 원본: Test LED by a Digital Multimeter (DMM)