이 글에서는 LED 기초 몇 가지와 LED를 테스트하는 방법에 대해 다룰 것입니다.
LED는 애노드에서 캐소드로 양 전류가 흐를 때 빛을 발하는 반도체 (p-n 접합)다이오드인 발광 다이오드(Light-Emitting Diode)의 약자입니다. 애노드는 다이오드의 + 또는 양극이며 캐소드는 다이오드의 - 또는 음극입니다.
다이오드의 기호는 수직선에 화살표의 머리가 닿아 있는 형태이며, 화살표는 LED에서 빛이 방출되도록 하는 전류의 방향을 나타냅니다. 때때로 LED의 기호에는 다이오드에서 나오는 빛을 나타내는 화살표도 포함됩니다.

대부분의 패키지는 실제 LED가 아닌 리드와 플라스틱 렌즈입니다. 패키지의 보다 긴 리드가 다이오드의 애노드 또는 +극 입니다. LED를 바닥면에서 볼 때 패키지 베이스의 평평한 면에 인접한 리드가 캐소드 입니다.

멀티미터를 사용하여 다이오드를 테스트하는 방법
검은색 리드선을 멀티미터의 COM 단자에 연결합니다.
여러분의 특정 모델이 다르지 않는 한, 빨간색 리드선을 Ω단자에 연결합니다.
다이얼을 멀티미터의 다이오드 기호로 돌립니다. 이렇게 하면 전류가 다른 방향으로 흐르지 않고 한 방향(화살표 방향)으로 흐릅니다.
멀티미터를 켭니다. 디스플레이 창에는 0L 또는 OPEN이 표시되어야 합니다.
검은색 프로브를 LED의 캐소드 끝에 연결합니다. 캐소드는 일반적으로 더 짧거나 바닥이 평평하게 잘린 쪽입니다. 빨간색 프로브를 LED의 애노드 끝에 연결합니다.
테스트 결과를 통해 알 수 있는 내용:
멀티미터 디스플레이가 0L 또는 OPEN에서 변경되지 않는다면, 프로브를 서로 잘못 연결했거나 확실하게 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 위의 단계들을 정확하게 준수하였는지 확인하시기 바랍니다. 아니면, LED가 손상되었음을 나타내는 것일 수도 있습니다. 디스플레이 창의 전압이 400mV 미만이라면 캐소드와 애노드가 붙어있거나 또는 프로브 끼리 붙어 있을 가능성이 있습니다. 전류가 LED를 통과하지 않고 캐소드에서 애노드로 바로 흐를 때 이를 단락이라고 합니다.
단계를 올바르게 따라했고 LED가 손상되지 않았다면, 디스플레이에는 대략 1600mV의 값이 표시되어야 합니다.
LED를 테스트할 때 LED의 밝기에 유의해야 합니다. 만약 여러분이 이미 밝은 방에 있다면 손으로 LED를 가리기 바랍니다. 낮은 효율의 LED는 흐릿하게 빛나거나 또는 약하고 희미하게 빛나는 반면, 높은 효율의 LED는 선명하게 빛날 것입니다.

영문 원본: How to test an LED