Digi-Key 웹사이트에서 LED 조립품을 검색하면 LED 엔진, LED 모듈 그리고 칩 온 보드(Chip On Board, COB)라는 세 가지 다른 유형을 발견할 수 있을 것입니다. 여러분의 특정 프로젝트에서 필요한 것이 어떤 것인지에 따라 가장 알맞은 LED 조립품이 결정될 것입니다.

LED 엔진 은 사람들이 ‘완전한’ LED 조립품이라 생각할 수도 있습니다. 엔진은 전류 제한 회로가 내장되어 있으며 이 특정 제품 유형에서 합리적으로 살 수 있는 플러그 앤 플레이 방식입니다. LED 엔진에 전원을 공급하면 빛이 납니다. 이는 모든 조명 회로를 하나의 부품으로 통합해서 시스템 설계자가 다른 곳에 집중할 수 있도록 해줍니다. 하지만 LED에 흐르는 전류 레벨로 밝기를 조절하므로 시스템 설계자는 설계 유연성의 일부를 잃게 됩니다.



LED 모듈 은 개별 LED로 만들어진 LED 조립품으로 전류 제한 회로가 내장되어 있지 않습니다. 이러한 소자는 LED 엔진보다 단순하고 일반적으로 저렴할 뿐만 아니라 시스템 설계자가 조명 회로 자체의 전류를 제어할 수 있는 설계의 유연성이 주어집니다. 하지만 시스템 설계자는 과전류가 발생해서 LED가 타지 않도록 LED 모듈 주변에 외부 회로를 구현해야 합니다. 개별 LED로 만들어졌기 때문에 LED 모듈은 조명봉과 같이 매우 다양한 폼 팩터(form factor)로 제작될 수 있으며, 또는 조명이 필요한 어느 것에 든 맞출 수 있는 유연한 조명 스트립으로 제작될 수도 있습니다.
칩 온 보드 또는 COB는 하나의 균일한 조명 시스템을 만들기 위해 여러 개의 LED 다이를 하나의 패키지에 통합한 것을 제외하면 LED 모듈과 비슷합니다. 이들은 엄청난 수준의 빛을 발하는 하나의 거대한 LED 역할을 하는 밝게 빛나는 소자입니다. 모듈과 마찬가지로 COB에는 전류 제한 회로가 내장되어 있지 않아 외부에서 제공되어야 합니다. COB는 하나의 큰 패키지에 여러 개의 LED 다이를 내장하고 있기 때문에 일반적으로 긴 조명 스트립 또는 바 형태로 만들 수 없으나 하나의 광원으로 많은 모듈보다 높은 수준의 조명을 제공합니다.
여러분의 프로젝트에 적합한 LED를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 LED 선택과 설계에 관한 몇 가지 다른 Digi-Key의 게시글을 확인해 보시기 바랍니다:
올바른 LED 및 LED 드라이버 선택하기
LED 용어
LED에 맞는 올바른 저항 고르기
LED를 테스트하는 방법