LED 및 LED 드라이버
올바른 LED 또는 드라이버를 선택하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 선택함에 있어 아래 게시글을 참고로 활용해 보시기 바랍니다. 항상 그러듯이 안전을 최우선으로 해서 정확한 사양은 제조 업체의 규격서를 참고하십시오.
정전류 또는 정전압 LED 드라이버 중에서 선택하십시오.
다소 복잡한 새로운 설계의 경우, LED 드라이버에 맞는 LED 사양과 배선 구성의 최적의 조합을 파악해야 할 필요가 있습니다. 특정 LED 분기 및 길이에 따른 LED 전압과 전류 요구 사양을 맞출 필요가 있기 때문에 이 작업은 약간의 노력이 필요할 수 있습니다. LED의 전압과 전류 요구 사양 및 LED 스트립의 배선 구성과 때로는 스트립 내 LED 배선을 알고 싶을 것입니다. 그리고 여러분의 조명에 필요한 사양과 배선 구성에 맞는 드라이버와 LED를 동시에 선택하고 싶을 것입니다.
예를 들어, 규격서에 따르면 3V@700mA 정격인 LED를 사용해 10개로된 스트립을 만들고 싶다면 총 30V@700mA인 직렬로 결선하면 됩니다. 그런 다음 700mA의 출력과 출력 전압 스윙이 30V 위아래인 예를 들면 Vout=20~40V인 정전류 드라이버를 선택합니다. LED를 통과해 흐르는 전류는 700mA로 일정하며, LED에 …
기존 LED 드라이버 를 교체할 때 가장 먼저 알아내야 하는 것은 드라이버가 정전류인지 아니면 정전압인지 입니다. 아래 그림에 있는 드라이버 제조사인 Thomas Research Products와 같이 많은 제조업체들은 레이블에 어떤 것인지 명시하고 있습니다.
[image]
정전류 드라이버 를 교체하는 경우, 새 드라이버의 전류가 동일한지 확인하시기 바랍니다. 또한 전력 정격과 효율이 동등하거나 더 높은지, 출력 전압 범위가 동일하거나 비슷한지 확인해야 합니다.
정전압 드라이버 를 교체하는 경우, 새 드라이버의 출력 전압이 동일한지 확인하시기 바랍니다. 또한 전력 정격과 효율이 동등하거나 더 높은지, 출력 전류가 동일하거나 더 높은지 확인해야 합니다.
디밍가능한 드라이버 의 경우, 여러 디밍 유형이 있으므로 올바른 디밍 스타일을 선택했는지 확인하시기 바랍니다.
[image]
명심해야 할 다른 참고 사항으로는 입력 전압, IP 등급(먼지 또는 물에 대한 저항), 크기 및 종단 스타…
LED, LED 스트립 또는 LED 모듈이라면 밝기를 동일하게 유지하기 위해 LED 드라이버를 사용하는 것이 좋습니다.
드라이버에는 두 가지 종류가 있습니다.
정전압 - 이 종류의 드라이버는 출력 전압이 고정됩니다. LED의 전압 정격에 좌우됩니다. 드라이버의 출력 전류에는 최대 정격이 있을 것입니다. 필요한 것보다 더 많은 전류를 회로가 소모하지 않는다면 정상적으로 작동할 것입니다.
정전류 - 이 종류의 드라이버는 출력 전류가 고정됩니다. LED의 소모 전류에 의해 결정됩니다. 출력 전압은 가변적일 것입니다. 사용되는 LED의 수에 따라 전압은 변할 수 있습니다. 전압 범위가 필요한 전압에 맞는지 확인하시기 바랍니다.
LED 드라이버는 기판 실장 형태 나 또는 외부/내부(오프보드) 형태 일 수 있습니다.
어떤 경우에는, 사용될 LED에 따라 AC/DC 전원 공급 장치도 사용될 수 있습니다.
LED의 규격서에서 필요한 전압과 함께 필요한 전류 량이 얼마인지를 확인하시기 바랍니…
회로를 배선하는 방식에 따라 회로를 정상적으로 작동시키기 위해 필요한 전압과 전류가 결정됩니다. 아래에 5개의 160-1445-1-ND LED를 사용하는 2개의 회로가 있으며, 이 LED는 2V 20mA LED입니다. 보시는 바와 같이 이 회로들을 작동시키기 위해 필요한 전압과 전류에는 큰 차이가 있습니다.
병렬 소자들은 전압은 동일하지만 전류에는 변동이 있습니다.
[image]
직렬 소자들은 전류는 동일하지만 전압에는 변동이 있습니다.
[image]
일반적으로 대부분의 LED 조명은 직-병렬 조합을 사용합니다.
[image]
신뢰성과 조명의 일관성을 위해 이상적으로는 하나의 LED 스트립을 정전류 드라이버에 직렬로 연결하는 것이 가장 좋습니다. 하지만 일반적으로 긴 스트립의 경우 LED 작동에 매우 높은 전압이 요구되어 불가능할 뿐만 아니라 LED 중 하나가 타버리면 전체 스트립이 켜지지 않는 반면, 직-병렬 배선 조합의 경우 스트립의 한 부분만 켜지지 않고 나머…
Digi-Key에서는 매우 다양한 종류의 LED를 판매합니다. LED 선형 스트립의 경우 Digi-Key에는 일반적으로 두 가지 다른 유형이 있습니다.
단단한 또는 기판형 스트립
이런 스트립은 길이가 고정되어 출시되며 유연하지 않습니다. 그리고 보통 끝 부분에 전선을 납땜할 수 있는 솔더 패드가 있습니다.
부품 번호 1568-1136-ND 를 살펴보겠습니다.
[image]
예를 들어, 이 스트립은 직렬로 연결된 LED 3개가 병렬로 쭉 연결되어 있습니다. 직렬-병렬 조합이라서 LED 스트립을 특정 섹션에서 자를 수 있습니다. 필요한 전압과 전류는 같거나 더 큰 정전압 LED 드라이버, 또는 스트립 길이가 정해진 후 스트립에 필요한 정확한 전류 및 전압 출력 스윙 이내인 정전류 드라이버를 사용할 수 있습니다.
365-1494-ND 와 같이 미리 결선 되어있는 일부 고정 스트립도 있습니다.
[image]
유연한 또는 릴형 스트립
[image] [image]
고정 조명 스트…
Digi-Key 웹사이트에서 LED 조립품 을 검색하면 LED 엔진 , LED 모듈 그리고 칩 온 보드 (Chip On Board, COB)라는 세 가지 다른 유형을 발견할 수 있을 것입니다. 여러분의 특정 프로젝트에서 필요한 것이 어떤 것인지에 따라 가장 알맞은 LED 조립품이 결정될 것입니다.
[image]
LED 엔진 은 사람들이 ‘완전한’ LED 조립품이라 생각할 수도 있습니다. 엔진은 전류 제한 회로가 내장되어 있으며 이 특정 제품 유형에서 합리적으로 살 수 있는 플러그 앤 플레이 방식입니다. LED 엔진에 전원을 공급하면 빛이 납니다. 이는 모든 조명 회로를 하나의 부품으로 통합해서 시스템 설계자가 다른 곳에 집중할 수 있도록 해줍니다. 하지만 LED에 흐르는 전류 레벨로 밝기를 조절하므로 시스템 설계자는 설계 유연성의 일부를 잃게 됩니다.
[image][image][image]
LED 모듈 은 개별 LED로 만들어진 LED 조립품으로 전류 제한 회로가 내장되어 있지 않…
“최신의 LED와 정전류 드라이버를 사용하는데도 왜 고장 날까요?”
LED는 다른 어느 유형의 조명보다도 훨씬 민감합니다 - 특히 정전류 시스템에서 잘못 사용하면 조기 고장이 발생할 수 있습니다. 방열판 및 기타 냉각 시스템은 올바르게 작동하는지, 배선은 올바르게 연결했는지, 그리고 정격 사양 범위 내에서 작동하고 있는지를 확인하시기 바랍니다.
정전류는 열폭주를 처리할 수 있기 때문에 정전류 시스템을 제대로 사용하면 LED를 더 오래 사용할 수 있습니다. LED가 장시간 켜져 있거나 따듯한 환경에서 작동할 경우 순방향 전압이 낮아져 LED의 정격 전류보다 더 많은 전류를 소모하게 될 것입니다. 이는 LED가 조명 시스템에서 "부하"로 작동할 경우에 발생하는 주된 문제입니다. 정전류 드라이버는 과전류를 방지할 뿐만 아니라, 출력 전압이 가열된 LED의 낮아진 순방향 전압에 맞춰 조정될 것이므로 정전류 드라이버가 과전압으로 LED를 손상시킬 염려는 없습니다.
다음은 여러분에게 도움…
영문 원본: Choosing the correct LED and LED Driver