LED, LED 스트립 또는 LED 모듈이라면 밝기를 동일하게 유지하기 위해 LED 드라이버를 사용하는 것이 좋습니다.
드라이버에는 두 가지 종류가 있습니다.
정전압 - 이 종류의 드라이버는 출력 전압이 고정됩니다. LED의 전압 정격에 좌우됩니다. 드라이버의 출력 전류에는 최대 정격이 있을 것입니다. 필요한 것보다 더 많은 전류를 회로가 소모하지 않는다면 정상적으로 작동할 것입니다.
정전류 - 이 종류의 드라이버는 출력 전류가 고정됩니다. LED의 소모 전류에 의해 결정됩니다. 출력 전압은 가변적일 것입니다. 사용되는 LED의 수에 따라 전압은 변할 수 있습니다. 전압 범위가 필요한 전압에 맞는지 확인하시기 바랍니다.
LED 드라이버는 기판 실장 형태나 또는 외부/내부(오프보드) 형태일 수 있습니다.
어떤 경우에는, 사용될 LED에 따라 AC/DC 전원 공급 장치도 사용될 수 있습니다.
LED의 규격서에서 필요한 전압과 함께 필요한 전류 량이 얼마인지를 확인하시기 바랍니다.
영문 원본: LED Drivers Constant Current vs Constant Voltage