정전류 대 정전압 LED 드라이버, 어느 것이 적합한가?

만약 LED 조명을 설치하기로 결정하였다면, 조명에 전원을 공급하는 방법이 여러 가지가 있다는 것을 알게 되었을 것입니다. 가장 중요한 결정 중 하나는 정전류 드라이버를 사용할지, 아니면 정전압 드라이버를 사용할지 선택하는 것입니다. 경우에 따라 두 가지 모두 사용할 수 있겠지만, 각각의 장단점이 있습니다.

정전압 드라이버

정전압 드라이버는 LED에 고정된 전압을 공급하는 방식으로 작동하며, 전체 전력 수준의 유지는 출력 전류를 조절함으로써 가능합니다. 만약 LED 또는 LED 스트립이 특정 전압에서 사용하도록 구체적으로 명시되어 있다면, 정전압 드라이버가 가장 적합한 선택일 것입니다. 정전압 드라이버는 12V 또는 24V 제품에서 많이 볼 수 있습니다. 정전압 드라이버는 정전류 드라이버보다 필요한 부품이 적어서 비용이 더 저렴한 편이며, LED 변경도 더 쉽습니다. 필요에 따라 LED를 추가하거나 제거할 수 있으며, 요구되는 전압이 동일하게 유지되는 한 드라이버는 새로운 구성에 맞춰 전류를 증가 또는 감소시킬 것입니다(전체 LED에 요구되는 전류가 드라이버의 출력 범위를 벗어나지 않는다고 가정). 정전압 드라이버를 사용하려면 LED에 과전류 보호(Over Current Protection, OCP)가 내장되어 있어야 합니다. 일반적으로 이는 저항을 사용하는 방식으로, 아래 디지키 부품 번호 289-1316-ND의 사진에서 빨간색 원으로 표시된 부분입니다:

정전압 드라이버를 사용할 경우, (온도 변화 등으로 인해) 요구되는 전압이 조금이라도 변경되면 동일한 전력 수준을 유지하기 위해 전류가 급격하게 변화할 수 있습니다. 이는 LED의 전류 제한을 가뿐하게 초과하여 빛의 출력 변동, 수명 단축, 또는 LED의 완전한 고장을 유발할 수 있습니다. 따라서 LED에 OCP를 적용하는 것은 매우 중요합니다. 만약 여러분의 LED가 이를 고려해 설계되어 있다면, 정전압 드라이버를 사용해도 안전합니다.

정전류 드라이버

정전류 드라이버는 LED에 고정된 전류를 공급하는 방식으로 작동하며, 전체 전력 수준의 유지는 출력 전압을 조절함으로써 가능합니다. 전압 출력보다 전류 출력을 정밀하게 제어하는 것이 더 쉽지만, 필요한 부품이 더 많아서 일반적으로 더 비싼 편입니다. 하지만 전류를 적절히 제어해 LED를 구동하면 일반적으로 빛 출력은 더 안정적이게 되고, 신뢰성과 효율성도 향상됩니다. 단점으로는 정전류 드라이버가 조명 변경이 다소 까다로울 수 있다는 것입니다. LED 수를 변경하면 당연히 시스템에 요구되는 전류는 변하게 되므로, 드라이버가 LED에 안전하지 않은 수준까지 전압을 높일 수 있습니다. 따라서 새로운 전류 요구 사항에 맞게 드라이버를 변경하거나 조정해야 합니다.

정전류 드라이버는 전력 사용량과 유지보수 비용이 중요한 규모가 큰 응용 분야 대부분에 적합한 선택지입니다. 또한 OCP가 내장되지 않은 LED도 정전류 드라이버가 필요하며, 아래의 1416-1344-ND가 그 예입니다. LED 사이에 저항이 없다는 점에 주목해야 하며, 따라서 정전류 드라이버와 함께 사용해야 합니다.

정전류를 필요로 하는 모든 LED는 전류 요구 사항과 함께 손상 없이 견딜 수 있는 전압 범위가 명시되어야 합니다. 선택한 드라이버가 전류 요구 사항에 부합하는지, 그리고 LED가 과전압으로 구동되는 것을 방기하기 위해 출력 전압이 LED의 지정된 범위 내에 있는지 확인하시길 바랍니다.

결론적으로 정전류 드라이버는 보다 효율적이고 LED 제품을 손상시킬 가능성은 더 낮지만, 시스템 변경이 더 번거롭습니다. 정전압 드라이버는 비용이 보다 저렴하고 LED 수를 변경하기가 더 쉽지만, LED를 손상시킬 가능성이 더 높고 더 많은 에너지를 소모하며 LED에 과전류 보호(OCP)가 내장되어 있어야 합니다. 어떤 드라이버가 더 적합한지는 여러분의 애플리케이션이 필요로 하는 것에 따라 다릅니다. 아래 링크를 클릭하여 디지키가 제공하는 두 가지 드라이버 제품 모두를 확인해 보시길 바랍니다.

정전류 드라이버 제품

정전압 드라이버 제품

항상 그렇듯이 제품을 선택하는 데 도움이 필요하시다면, 언제든지 디지키의 테크포럼에 문의해 주시기 바랍니다. 디지키 엔지니어가 기꺼이 도와드릴 것입니다.



영문 원본: Constant Current or Constant Voltage LED Drivers: Which is right for you?