“최신의 LED와 정전류 드라이버를 사용하는데도 왜 고장 날까요?”
LED는 다른 어느 유형의 조명보다도 훨씬 민감합니다 - 특히 정전류 시스템에서 잘못 사용하면 조기 고장이 발생할 수 있습니다. 방열판 및 기타 냉각 시스템은 올바르게 작동하는지, 배선은 올바르게 연결했는지, 그리고 정격 사양 범위 내에서 작동하고 있는지를 확인하시기 바랍니다.
정전류는 열폭주를 처리할 수 있기 때문에 정전류 시스템을 제대로 사용하면 LED를 더 오래 사용할 수 있습니다. LED가 장시간 켜져 있거나 따듯한 환경에서 작동할 경우 순방향 전압이 낮아져 LED의 정격 전류보다 더 많은 전류를 소모하게 될 것입니다. 이는 LED가 조명 시스템에서 "부하"로 작동할 경우에 발생하는 주된 문제입니다. 정전류 드라이버는 과전류를 방지할 뿐만 아니라, 출력 전압이 가열된 LED의 낮아진 순방향 전압에 맞춰 조정될 것이므로 정전류 드라이버가 과전압으로 LED를 손상시킬 염려는 없습니다.
다음은 여러분에게 도움이 되며 정전류 시스템을 취급할 때 여러분의 조명 시스템을 오래 사용할 수 있는 몇 가지 조언들입니다.
손상된 LED는 즉시 교체
정전류 드라이버는 남아있는 “정상” LED들에 동일한 전류를 흘려서 모든 LED들이 완전히 고장날 수도 있습니다. LED가 고장 나거나 손상되었다면, 전원을 끄고 손상된 LED를 수리한 후 전원을 다시 켜기 바랍니다. 정전압 드라이버는 항상 동일한 전압을 유지하기 때문에 이런 문제가 없습니다.
입력에 전원을 공급하기 전에 출력에 조명을 연결
드라이버에 입력 전원을 공급하기 전에 LED 조명이 정전류 드라이버의 출력에 연결되어 있는지 확인하십시오. 입력 전원을 공급한 후 드라이버 출력에 연결할 경우, 드라이버의 출력 전압은 알 수 없으며 LED의 정격 전압보다 높을 수 있어서 이른 고장을 발생시키거나 즉시 고장이 날 수도 있습니다. 정전압 드라이버는 출력 전압이 고정되어 있어서 이러한 문제는 없습니다.
정전류 드라이버 문제 해결
사용 중인 정전류 드라이버에 따라 “무부하” 상태에서의 출력 전압은 드라이버가 고정 전류를 공급하려고 하기 때문에 출력 전압의 전체 범위내에서 위아래로 변동할 수 있습니다. DC 전압이 아닌 AC 전압처럼 보이기 때문에 간혹 일반적인 DC 멀티미터로는 측정에 어려움을 겪을 수 있습니다. 출력 전압이 출력 전압 범위내의 최소 또는 최대 전압일 수 있습니다. 대부분의 경우 출력에 부하를 연결해야 출력 전압 범위와 드라이버의 정격 출력 전류 또한 맞출 수 있습니다.