LED照明の導入を決定されたとき、電源供給には複数の方法があることにお気づきになったでしょう。最も大きな決定の1つは、定電流ドライバを使うか、あるいは定電圧ドライバを使うかということです。どちらでもうまくいく場合もありますが、どちらにもメリットとデメリットがあります。
定電圧ドライバ
定電圧ドライバは、LEDに固定電圧を供給します。全体の電力レベルを維持するために電流出力を変化させることでこれを実現します。LEDやLEDストリップに、特定の電圧で使用することが明記されている場合は、定電圧ドライバが最良の選択肢である可能性が高いです。これらの電圧には12Vまたは24Vのものがよく見られます。定電圧ドライバは定電流ドライバよりも部品点数が少ないため、安価になる傾向があります。また、LEDを交換する場合、定電圧ドライバの方が簡単です。必要に応じてLEDを追加または除去することができ、電圧要件が変わらない限り、ドライバは新しいセットアップに合わせて電流を増加または減少させることができるはずです(すべてのLEDの電流要件がドライバの範囲外にならないと仮定して)。LEDを使用するには、LEDに過電流保護(OCP)を内蔵する必要があります。一般に、これは下図に示すDigiKey品番289-1316-NDで、赤丸で囲んだ抵抗のような形で提供されています。
定電圧ドライバでは、必要な電圧がわずかでも変化すると(温度変化など)、同じ電圧レベルを維持するために電流が非常に大きく変化します。これは、LEDの電流限度を簡単に超えてしまい、光出力の変動や寿命の短縮、あるいはLEDの完全な故障の原因になることがあります。このため、LEDのOCPは非常に重要です。LEDがこれに対応するように設計されていれば、定電圧ドライバを使用しても安全です。
定電流ドライバ
定電流ドライバの機能は、全体の電力レベルを維持するために電圧出力を変化させることによってLEDに一定の電流を供給することです。電圧出力よりも電流出力を正確に制御する方が簡単ですが、より多くの部品を必要とするため、通常はより高価になります。しかし、適切に制御された電流でLEDを駆動することで、一般的に光出力がより安定し、信頼性と効率が向上します。欠点は、定電流ドライバは、照明の変更に関しても少し細かいことです。LEDの数を変更すると、当然システムの電流要件が変化し、ドライバがLEDにとって安全でないレベルまで電圧を上げてしまう可能性があります。このため、新しい電流要件に合わせたドライバの変更または調整の必要があります。
定電流ドライバは、電力使用量とメンテナンスのコストが問題となるほとんどの大規模アプリケーションに適した選択肢です。OCPが内蔵されていないLEDにも必要で、以下の1416-1344-NDはその例です。LED間に抵抗がなく、そのため、定電流ドライバと共に使用する必要があることにご注意ください。
定電流を必要とするすべてのLEDには、必要な電流と、破損せずに受け入れられる電圧範囲の両方が記載されているはずです。選択したドライバが電流要件に適合していること、およびLEDのオーバードライブを防ぐために電圧出力がLEDの規定範囲内であることを確認してください。
要するに、定電流ドライバはより効率的で、LEDへの投資を損なう可能性は低いのですが、システムの変更が面倒になります。定電圧ドライバは安価で、LEDの数を簡単に変更できますが、LEDを損傷しやすく、消費電力が大きく、LEDに過電流保護を内蔵する必要があります。何が適しているかは、お客様の用途のニーズにより異なります。DigiKeyが提供する両者の製品をご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
定電流の例
定電圧の例
いつものことですが、お客様がニーズに合うものを選ぶ際にサポートが必要でしたら、フォーラムからお気軽にご連絡ください。弊社の技術者が喜んでお手伝いさせていただきます。