「私は最先端のLEDと定電流ドライバを持っていますが、なぜそれらは焼損するのですか?」
LEDは、他のタイプの照明よりもはるかに敏感です。特に、定電流システムで誤って使用すると、早期の故障につながる可能性があります。 ヒートシンクや冷却システムが適切に機能していることや、正しい配線構成を確認し、定格仕様内で動作していることを確認してください。
定電流は熱暴走の問題を解決するため、定電流システムは適切に使用されれば、LEDの寿命を長くすることができます。 LEDが長時間オンの場合、または周囲温度が常温より高い環境で動作している場合、順方向電圧降下は減少し、通常、LEDの設計値よりも多くの電流が流れます。 ダイオード(LED)が照明システムの「負荷」である場合、これがダイオード(LED)の主な問題です。 定電流ドライバは過電流を防ぎ、その電圧出力は加熱されたLEDの順方向電圧降下が低くなるように調整されるため、損傷を与える過電圧を提供することを心配する必要はありません。
以下は、定電流システムを扱う際に役立ち、照明システムの寿命を延ばすためのいくつかの指針です。
破損したLEDをすぐに交換
定電流ドライバは、破損したLEDに流れていた電流を残りの「正常な」LEDに振り分けて流し続けるため、それらを焼損させたり、焼損を早めたりします。 LEDが焼損または損傷した場合は、電源をオフにし、損傷したLEDを修理してから、電源をオンに戻します。 定電圧ドライバは常に同じ電圧を維持するため、この問題はありません。
照明を出力に接続してから入力に電力を供給
定電流ドライバに入力電力を供給する前に、LED照明がドライバ出力に接続されていることを確認してください。 入力電源を投入した後に出力をLED照明に接続すると、出力電圧は不定となり、LEDの定格電圧よりも高くなる可能性があり、早期の故障や瞬時の焼損を引き起こす場合があります。 定電圧ドライバは、出力電圧が固定されているため、この問題はありません。
定電流ドライバのトラブルシューティング
使用されている定電流ドライバによっては、「オープンロード」状態の電圧出力が、固定電流を流そうとするため、電圧出力ウィンドウの全範囲で上下に変動する場合があります。 電圧出力がDC電圧ではなくAC電圧として現れるため、典型的なDCマルチメータではこれを読み取るのが難しい場合があります。 出力は、電圧出力ウィンドウの最小値または最大値に固定される場合もあります。 ほとんどの場合、電圧出力範囲とドライバの電流出力定格に適合するように、出力に適切な負荷をかける必要があります。