キャビネット下の照明はたいていすっきりとしています。
オプションの例を下記に紹介します。
1つはDigi-Keyが販売している照明キットです。
例えば、1647-1059-NDはクールホワイトのLEDです。 取り付けに必要な部品はすべて含まれています。

電源、ネジ、ブラケット、電源ケーブル、およびLEDストリップが付属しており、一番大切なのはLEDの色と必要なストリップの数を決めることです。
データシート に、どのように接続するか、およびその他必要な情報が載っています。
LEDストリップを使用するオプションもあり、フレキシブルとノンフレキシブルストリップがあります。
フレキシブル
ノンフレキシブルストリップ

LEDストリップを使用する際に一番大切なのは、電源やLEDドライバです。何を使用するかによって異なりますが、使用するストリップの数、電圧と電流の定格を確認する必要があります。LEDストリップに必要な正しい電力を把握するのに役立ちます。
下記の投稿は、当社の技術者がまとめた接続手順と、プロジェクト例です。