新しいデザインのLEDとドライバを選択するためのヒント

定電流または定電圧LEDドライバ:英語のどちらかを選択

ある程度複雑で新しいデザインについては、LEDドライバと合うLEDの仕様とその配線構成の最良の組み合わせを見つけ出す必要があります。一定のLEDの分岐と長さごとにLEDの電圧と電流の要件を一致させる必要があるため、これは少し宿題となることがあります。LEDの電圧と電流の要件、LEDストリップの配線構成と、場合によりストリップ内のLEDの配線を知る必要があります。照明のニーズに合わせて、仕様と配線構成に合わせたドライバとLEDを同時に選択する必要があります。

例えば、データシートで定格が3V, 700mAのLED が1個あり、この10 個でストリップを作成する場合、直列に接続して合計30V, 700mAのストリップにすることができます。次に、例として700mAの出力と、Vout= 20-40V のように30V 前後の出力電圧範囲を持つ定電流ドライバを選択します。LED を流れる電流は700mA で一定であり、LED に必要な電圧は、定電流を維持するように電圧調整するドライバの出力電圧範囲内に入っています。直列回路が1つしかないので、これはかなり基本的な構成です。

ここで、同じLED を使用し、10 個の代わりに1000 個を使いたいとします。直列回路では合計電圧が3kV まで増加するため、ドライバが120VAC 入力の場合これは動作しません。動作させるためには直並列配線構成を使用してLED を分割する必要があります。しかし、これはドライバにとって真の直列構成ではないので、寿命の期待値と照明の均一性はある程度低下します。多くのアドレッサブルLED のように他の制御回路が入っていない限り、各LED ブランチを流れる電流を個別に調整することができないためです。並列ブランチ内には直列接続があるため、照明の均一性と信頼性はある程度向上します。直列接続のグループがあるほうが、ない構成よりも優れています。

次の資料も参照してください








オリジナル・ソース(英語)