基板上のLEDが外部の機械的ストレス(振動や衝突など)を受けた際、設計上の懸念事項として、LED光源が装置内で正しい位置やアライメントを維持できなくなることが挙げられます。このような状況では、 LEDスタンドオフ(またはLEDスペーサー) が役立ちます。

一般的に、LEDスタンドオフ(またはLEDスペーサー)は、LEDを実装するための、安定した、保護されたベースとして機能する円筒形の絶縁されたコンポーネントです。
LEDスタンドオフは、基板のアセンブリの際にLEDのリード線を保護し、シャーシから適切な距離でLEDを配置するアプリケーションで有用です。LEDスタンドオフは、LED光源を必要な場所に持ち上げて配置することができるため、製品設計の柔軟性を高めます。プリント基板の洗浄工程にも便利で、LEDのリード線が短絡するのを防ぎます。
例えば、Essentra Components は、標準的なT-1およびT-1 ¾ LEDに適合する LEDナイロンスペーサーシリーズ を提供しています。これらのスペーサーは、基板の表面からLEDを持ち上げて配置できます。また、スペーサーはずれや高さのばらつきを最小限に抑え、製品の均一性を確保し、生産を容易にします。