LEDテストにおける電気的ストレス損傷の種類と根本原因

場合によってはテスト中、エンジニアが気づかない間にLEDが破損してしまうことがあるため、テスト中はLEDをオーバードライブさせないよう、特別な注意を払う必要があります(LEDテストの詳細については、以下をお読みください)。

テストエンジニアは、テスト中の電気的ストレスによる損傷(電気的オーバーストレス)にも注意する必要があります。

  1. 電気的オーバーストレス(EOS):
  • EOSの脅威は、主に不適切な取り扱いやテストフィクスチャの設計不良によるものです

  • 電源やデータラインで最も過酷な過渡条件は、近くでの落雷や機器のスイッチングによるサージです

  1. 静電気放電(ESD):ESDによる損傷は、以下のようないくつかのケースで発生します。
  • 帯電した物体(人を含む)が、ESD 感受性の高い(ESDS)アイテムに接触したとき

  • 帯電したESDSデバイスが、アースまたは異なる電位の他の導電性物体に接触したとき

  • ESDSデバイスが、静電界にさらされている状態で、接地されるとき

LEDメーカーは、ESD/EOSの脅威の除去と管理に関するガイダンスを推奨しています。 IEC61340-5およびANSI/ESD S20.20規格は、システムにLEDコンポーネントを組み込む際のEOSおよびESD損傷の防止に関するガイダンスを提供します。

  1. 逆極性

ほとんどのLEDは順方向で光を発し、一般的には逆方向で動作するようには設計されていません。LEDはp-n接合で構成されており、高電圧サージがデバイスに逆方向にかかると、過大な電流により接合が破壊されてしまいます。

LEDメーカーは、LEDを設置する前にツェナーダイオードを使用してシステムをテストすることを推奨しています。




オリジナル・ソース(英語)