ESDに配慮した安全なワークスペースの構築

多くの電子部品は、ESDの影響を受けやすくなっています。ESDは、表面を介して、特に人が触れることで部品に伝わる可能性があります。人が触ると何千ボルトもの電圧が発生しますが、わずか数百ボルトで部品が瞬時に破壊されてしまうこともあります。企業は、ESDが部品に害を及ぼすのを防ぐために、多くの予防措置を講じています。この記事では、ESDによる電子部品の不要な損傷を防ぎ、ESDからの安全なワークスペースを作る方法を紹介します。

Digi-Keyは、静電気に敏感な部品を、HBMで100V以上、8,000V未満またはCDMで200V以上、2,000V未満の部品と定義しています。Digi-Keyでは、非常に静電気に敏感な部品を、HBMで10ボルト以上、100ボルト未満、またはCDMで200ボルト未満の部品として定義しています。HBMとCDMの詳細については、ESDモデルとはどのようなものですか?の投稿をご覧ください。

ウェアラブル

ESDが身体から部品に放出されるのを防ぐために着用できるものは、以下の通りです。

Digi-keyの静電気対策服および静電気対策接地コード、ストラップ

ヒールストラップ – これらのストラップは、立って部品を扱うときに作業者を地面に接続するものです。

リストストラップ – リストストラップは、座って部品を扱うときに作業者を地面に接続するものです。

ESDジャケット – これらは作業者の衣服と作業者の前の部品との間の障壁となります。 導電性の糸と靴のストラップと連動して、エネルギーを伝達します。 非常に感度の高い部品の周囲では必ずESDジャケットを使用してください。

他にも、必需品とは思われていませんが、ESD保護をしすぎるということはありませんので、関連製品をいくつかご紹介します:ESD手袋指サック靴下

ウェアラブルESD保護についての詳しい説明は、こちらの投稿をご覧ください:静電気対策服と静電気対策ストラップ

ワークステーション

次の製品は、ESD対策のために作業場に置くことができるものです。

Digi-key イオナイザ装置モニタ、テスタ静電気対策デバイスコンテナ、および静電気対策接地マット.

テーブルマット – テーブルと部品の間に障壁を置く

フロアマット – フロアマットはヒールストラップのグランドへのパスを作ります。

ESD モニタとテスタ – ヒールストラップテスタ、ワークステーションモニタ、リストストラップモニタ、その他のランダムなモニタ/テスタなど、ESDからあなたの領域の安全を守るためのアイテムです。

イオナイザ – イオナイザは、ワークスペース内の静電気を中和するために使用されます。

イオナイザーとは?

ESD安全容器 – これらの容器を使用することで、分類や整理がしやすく、コンポーネントをESD安全容器に収納することができます。

ワークステーションのESD保護についての詳しい説明は、こちらの記事をご覧ください:ESD作業ステーション

クリーンルームでの処理

これらは、綿棒やブラシとともに、ESD安全のための特別な洗浄製品です。また、ESDハンドサニタイザやローションもあります。

Digi-keyの クリーンルーム処理、クリーナー、ワイプおよびクリーンルームスワップおよびブラシ

また、静電気を多く発生させる可能性のあるペットボトルやアルミ缶など、不要なものを作業場に置かないようにするのもお勧めします。紙やペンのような単純なものも危険です。




オリジナル・ソース(英語)