Digi-key の イオナイザー
スタティックイオナイザー または静電気除去装置とも呼ばれるイオナイザーは、空気をきれいにし、表面の静電気を中和します。イオナイザーは、空気中に正と負のイオンを送ることによって機能します。これらのイオンは、空気中や表面の逆荷電粒子に付着することができます。イオンが作業台や機器の表面に付着すると、蓄積された静電気が中和されます。これらの粒子の中には、最も近い壁や天井に付着するものもあります。
なぜイオナイザーを使うのか?
イオナイザー自体は静電気を中和します。電子機器や電子部品を使って仕事をする場合に便利なツールです。多くの電子部品は、わずかな量の静電気にも敏感です。このツールと他の電子機器や部品を扱うワークスペースの必需品とともに、コンポーネントの安全を確保します。イオナイザーは、狭い空間や単一の作業台で効率的に機能します。イオナイザーは空気中の粒子をきれいにすることができるので、空気清浄機の一種と考えられており、静電気を中和する必要のない家庭でも使用されています。
なぜ普通の空気清浄機ではなくイオナイザーを使うのか?
どちらも空気清浄機と考えられますが、両方を比較するのは難しいです。いくつかの小さな比較はできますが、最終的には、両方を同時に使えます。イオナイザーはフィルタを使用しないので、フィルタを購入して交換する必要はありませんが、通常の空気清浄機はフィルタをメンテナンスする必要があります。欠点は、イオナイザーの粒子が表面に付着し、洗浄するまでそこに滞在することです。表面を拭き取るか、帯電したプレートを使用して収集するか、またはフィルタで収集する通常の空気清浄機を一緒に使用することができます。イオナイザーは通常の空気清浄機よりも多くの電力を使用する傾向があります。イオナイザーと空気清浄機を1台にまとめたメーカーもあります。
イオナイザーの重要な問題の一つは、明らかに私たちの周りにあってほしくないオゾンを発生させることです。そのため、カリフォルニア州大気資源委員会(CARB)は、オゾン排出量の基準を設け、0.05ppmに規制しています。この基準に達していないものは、より有害です。このため、イオナイザーと空気清浄機を併用することで、空気中の粒子をより早く除去することができます。
例としてSCS の 9110-NO 卓上イオナイザーを挙げ、オゾン排出量を調べてみます:

オゾン情報を見つけるには、 データシートに記載されている情報を見つける必要があります。
オゾンレベルは、9110-NO の4ページに記載されています:

ご覧のように、9110-NO のオゾンレベルは0.05ppm以下です。
イオナイザーのタイプ:
イオナイザーには、状況に応じていくつかの種類があります。
卓上イオナイザー -上記SCSの 9110-NO は、標準的な卓上イオナイザーであり、作業台用です。テーブルとツールや機器の静電気を中和します。一般的な大きさの部屋用ではありません。卓上イオナイザーは、ポータブルまたは壁にも取り付けることができます。
オーバーヘッド イオナイザー – オーバーヘッド イオナイザーは作業台の頭上、または室内用のイオンシャワーとして使用されます。多くの電子実験室で使用されています。作業員が入ってくると、イオナイザーがイオンのシャワーで着ている衣類を中和し、粒子を地面に落とします。
イオナイザー エアガン – 名前の通り、必要なところにイオン化された空気を噴射します。
シャーシマウントイオナイザー - 自動化生産ラインにおいて、敏感なコンポーネントが移動している特定の場所を中和するために使用されます。Panasonic は ER-X032 を販売しており、また、どのように機能するかが理解できる素晴らしい動画を提供しています。