LED製品の信頼性は、LED製品の寿命(異なる条件下でどれだけ継続して機能するか)を推定するための最も重要な仕様の1つです。しかし、LED の腐食は、LEDとその周囲の環境との間の化学反応により、LED製品の性能を劣化させます。
LEDの腐食を避けるための最善の方法は、有害物質の近くにLEDを配置しないことです。少量の有害物質でも腐食を引き起こす可能性があります。生産ラインの設備の稼働中などに、LEDが腐食性ガスに触れるだけでも、悪影響が出る場合があります。これらの場合、LEDコンポーネントの損傷は通常、最終的なシステムを立ち上げる前に予測できます。特に硫黄による汚染は避けなければなりません。次の例は、腐食性物質、特にH2S(硫化水素)を含む可能性のある例です。
Oリング • ガスケット • 有機ゴム • フォームパッド
ゴムシーリング材 • 硫黄含有加硫エラストマー • 防振パッド
これらの有害物質を完全に回避できない場合は、耐食性のより高いLEDを使用する必要があります。しかし、有害物質の濃度によっては、腐食の耐性に限度があることを覚えておいてください。この場合、耐久性が高いと言っても相対的なものです。より耐久性の高いLEDを選択した場合でも、これらの有害物質への暴露を最小限に抑える必要があります。
一般に、特に熱、湿度、および光などは、腐食性の化学反応を加速させる可能性があります。ただし、主な影響要因は、有害物質の濃度レベルと温度に限定することができます。これらの2つを制限することが、LEDを保護する最大の方法になります。
その他のLEDの技術情報については、以下をご覧ください。
この投稿では、LEDの基本とLEDのテスト方法について説明します。
LEDは、LEDの陽極から陰極に正の電流が流れると光を放出する半導体ダイオード(p-n接合)である発光ダイオード(Light-Emitting Diode)の頭字語です。 アノードは、ダイオードの + またはプラス側です。 カソードは、ダイオードの - またはマイナス側です。
ダイオードの記号は、垂直線に接する矢印です。 矢印は、LEDが光を放出する電流の方向を示します。 場合によっては、LEDのシンボルには、ダイオードから出る光を表す矢印も含まれます。
[ano]
パッケージのほとんどは実際のLEDチップ以外のリード線とプラスチックレンズです。 パッケージの長い方のリード線は、ダイオードのアノードまたは + 側です。 LEDを下から見たときに、パッケージベースのフラット部の横にあるリード線はアノードです。 LEDの側面図、底面図を示します。
[LED]
マルチメータを使ったダイオードのテスト方法
黒いリード線をマルチメータのCOM端子に接続します。
特定のモデルで接続方法が異なる場合を除き、赤いリード…
定電流または定電圧LEDドライバ:英語 のどちらかを選択
ある程度複雑で新しいデザインについては、LEDドライバと合うLEDの仕様とその配線構成の最良の組み合わせを見つけ出す必要があります。一定のLEDの分岐と長さごとにLEDの電圧と電流の要件を一致させる必要があるため、これは少し宿題となることがあります。LEDの電圧と電流の要件、LEDストリップの配線構成と、場合によりストリップ内のLEDの配線を知る必要があります。照明のニーズに合わせて、仕様と配線構成に合わせたドライバとLEDを同時に選択する必要があります。
例えば、データシートで定格が3V, 700mAのLED が1個あり、この10 個でストリップを作成する場合、直列に接続して合計30V, 700mAのストリップにすることができます。次に、例として700mAの出力と、Vout= 20-40V のように30V 前後の出力電圧範囲を持つ定電流ドライバを選択します。LED を流れる電流は700mA で一定であり、LED に必要な電圧は、定電流を維持するように電圧調整するドライバの出力電圧範囲内に入っています。直列回路が1つしかないの…
LEDとLEDドライバ
正しいLEDまたはドライバを選択するのは難しい作業です。以下の記事を参考にしてください。安全設計を念頭に置きながら、正確な仕様についてはいつものように製造元のデータシートを参照してください。
オリジナル・ソース(英語)
「ダイオードテスト」機能付きのデジタルマルチメータ (DMM)を使用すると、LEDのテストを簡単に行うことができます。LEDが正常に動作するかどうかをテストする前に、つぎの点にご注意ください。
1. テスト電流と順電圧を確認する
データシートに記載されている、テストするLEDのテスト電流とその時の順方向電圧を知る必要があります。 たとえば、Everlight のHLMP-K150 LEDは、1mAのテスト電流および1.6Vの順方向電圧でテストすることができます。
[image]
2. LEDをテストするのに十分な出力電圧とテスト電流を確保する
ほとんどの最近のDMMは、ほとんどの標準的なLEDのテストを行うのに十分な電圧を供給することができます。ただし、DMMが異なれば、「ダイオードテスト」機能でテスト電流と出力電圧の値が異なる可能性があることに注意してください。この電圧と電流が不十分な場合、DMMはLEDが動作しているかどうか、またはその輝度を表示しているかどうかを確認できません。
たとえば、B&K Precision 2703C DMMは、「ダイオードテスト」機能で約1mA…
LEDを調光する2つの主な方法は、パルス幅変調(PWM)とアナログ調光です。
パルス幅変調では基本的に、きわめて速い速度でLED をオン/オフできます。パルス速度が速いほど、LEDは明るくなります。アナログ調光に対してPWMを使用することには2つの利点があります。まず第1に、LED に定格のフル電圧とフル電流を常に供給しているので、LED はアナログ調光のようには色調が変わることがありません。また照明がオンになっている間じゅうずっと、LED に電圧を供給し続けているわけではないので、エネルギーの節約になります。PWM 回路の欠点は、PWM 波形を発生させるのにコントローラまたは回路が必要になることです。
アナログ調光では、LED に供給する電流を調整するので、回路が簡単になります。しかし、このことは最大輝度に到達するのに必要な電流が供給できないため、LED の色が変わることにつながります。この方法では、レギュレータ内部で余分な電流が光でなく熱に変換されてしまうため、エネルギー効率が悪くなります。
オリジナル・ソース(英語)
LEDを調光する2つの主な方法は、パルス幅変調(PWM)とアナログ調光です。
パルス幅変調では基本的に、きわめて速い速度でLED をオン/オフできます。パルス速度が速いほど、LEDは明るくなります。アナログ調光に対してPWMを使用することには2つの利点があります。まず第1に、LED に定格のフル電圧とフル電流を常に供給しているので、LED はアナログ調光のようには色調が変わることがありません。また照明がオンになっている間じゅうずっと、LED に電圧を供給し続けているわけではないので、エネルギーの節約になります。PWM 回路の欠点は、PWM 波形を発生させるのにコントローラまたは回路が必要になることです。
アナログ調光では、LED に供給する電流を調整するので、回路が簡単になります。しかし、このことは最大輝度に到達するのに必要な電流が供給できないため、LED の色が変わることにつながります。この方法では、レギュレータ内部で余分な電流が光でなく熱に変換されてしまうため、エネルギー効率が悪くなります。
オリジナル・ソース(英語)
オリジナル・ソース(英語)