回路の配線方法によって、回路を適切に動作させるために必要な電圧と電流が決まります。 以下に、5つのLED 160-1445-1-NDを使用した2つの回路を示します。 これは2V 20mA の LEDです。 ご覧のとおり、これらの各回路を動作させるために必要な電圧と電流には大きな違いがあります。
並列コンポーネントの電圧は同じですが、個々のLEDの電流は変動します。

[回路合計 2V@100mA]
直列コンポーネントの電流は同じですが、個々のLEDにかかる電圧が変動します。

[回路合計 10V@20mA]
一般的に言えば、ほとんどのLED照明は直並列の組み合わせを使用します。

[回路合計 10V@100mA]
理想的には、信頼性と照明の一貫性のために、LEDの1つのストリップをすべて定電流ドライバに直列に接続するのが最善です。 これは、LEDが必要とする電圧が非常に高いため、長いストリップでは通常不可能ですが、LEDの1つが焼損した場合、ストリップ全体が点灯しないという問題点もあります。しかし同様の損傷があっても、直並列の組み合わせ配線では、 1つのストリップは点灯しませんが、まだいくつかのストリップは点灯しています。
直列接続と並列接続の組み合わせの定電流回路において、LEDが燃え尽きたり、損傷したり、1つのストリップが切断されると、残りのLEDには定電流源の電流が大きすぎる可能性があるため、損傷する場合があることに注意してください。 これは、直並列の組み合わせ回路に定電圧ドライバが扱いやすく、一般的には適しているというもう1つの理由です。