Muchas veces un cliente nos pedirá ayuda para seleccionar un controlador LED. Cuando le preguntamos sobre las especificaciones del circuito, el cliente nos dará la especificación del LED y no comprenderá cómo se conectará. Sin embargo, cómo se cablea un circuito determinará el voltaje y la corriente necesarios.
A continuación, he compilado dos circuitos que utilizan cada uno seis LED 160-1445-1-ND. El voltaje directo para este LED 2V a 20mA. El voltaje y la corriente necesarios para operar cada uno de estos circuitos varían drásticamente dependiendo de la configuración del cableado.
Los componentes paralelos tienen el mismo voltaje a través de ellos pero las corrientes fluctuantes. El circuito está usando 2V @ 120mA.

Los componentes de la serie tienen la misma corriente a través de ellos pero tensiones fluctuantes. Entonces, usando los mismos componentes, nuestro circuito ahora usa 12V @ 20mA.

En términos generales, la mayoría de la iluminación LED utiliza una combinación serie-paralelo. Nuevamente estoy usando los mismos componentes, sin embargo, esta vez estoy usando 4V @ 60mA.

Idealmente, para la confiabilidad y la consistencia de la iluminación, sería mejor tener una tira de LED todas conectadas en serie a un controlador de corriente constante. Esto generalmente es imposible para tiras largas debido al alto voltaje que requerirían los LED, pero también si uno de los LED se quemara, toda la tira no se iluminaría, mientras que con el cableado combinado serie-paralelo, solo una parte del la tira no se iluminaría, lo que aún dejará algo de iluminación.
Tenga en cuenta que cuando un LED se quema, se daña o se corta de una tira en un circuito combinacional de corriente constante, los LED restantes pueden dañarse, ya que la corriente fija puede ser demasiado alta para los LED restantes. Esta es otra razón por la cual los controladores de voltaje constante son más fáciles de trabajar y generalmente se prefieren para circuitos combinacionales en serie-paralelo.
Diagramas realizados con la herramienta Scheme-it de Digi-Key.