Digi-Key에서는 매우 다양한 종류의 LED를 판매합니다. LED 선형 스트립의 경우 Digi-Key에는 일반적으로 두 가지 다른 유형이 있습니다.
단단한 또는 기판형 스트립
이런 스트립은 길이가 고정되어 출시되며 유연하지 않습니다. 그리고 보통 끝 부분에 전선을 납땜할 수 있는 솔더 패드가 있습니다.
부품 번호 1568-1136-ND를 살펴보겠습니다.
예를 들어, 이 스트립은 직렬로 연결된 LED 3개가 병렬로 쭉 연결되어 있습니다. 직렬-병렬 조합이라서 LED 스트립을 특정 섹션에서 자를 수 있습니다. 필요한 전압과 전류는 같거나 더 큰 정전압 LED 드라이버, 또는 스트립 길이가 정해진 후 스트립에 필요한 정확한 전류 및 전압 출력 스윙 이내인 정전류 드라이버를 사용할 수 있습니다.
365-1494-ND와 같이 미리 결선 되어있는 일부 고정 스트립도 있습니다.
유연한 또는 릴형 스트립
고정 조명 스트립처럼 유연한 조명 스트립도 끝부분에 납땜이 가능한 패드가 있습니다. 단색 LED의 경우 단순히 전원과 접지만 있을 것입니다.
개별 제어 가능(addressable) 또는 특수 LED 카테고리에도 LED 스트립이 등록되어 있습니다. 모양은 비슷하지만 일반적으로 3개 이상의 접점을 가지고 있습니다.

추가 접점은 통신에 사용됩니다. 부품 번호 1528-1082-ND는 개별 제어 가능 LED 스트립의 예시로, 정전류 드라이버 칩이 각 LED에 내장되어 있어 정전압 드라이버만 있으면 되기 때문에 깔끔합니다.
각 LED는 개별적으로 제어 가능해서 무궁무진한 조명의 가능성이 열려 있습니다. 1528-1582-ND도 개별 제어 가능한 LED 스트립이지만 RGB 조명과 함께 흰색 조명도 적용되어 있습니다.
유연한 LED 스트립을 검토할 때 사진 뿐만 아니라 설명을 통해 스트립의 길이를 확인하는 것이 중요합니다. 일부 짧은 스트립은 전체 릴과 동일한 제조업체 부품 번호일 수 있습니다. Digi-Key에서는 전체 릴을 1인치 또는 2인치와 같은 짧은 스트립으로 절단할 수 있기 때문에 주문하기 전에 확인하는 것이 가장 좋습니다.
영문 원본: Types of LED Strips