Digi-Keyでは、さまざまなタイプのLEDを販売しています。 LEDリニアストリップの場合、通常、2種類の異なるタイプがあります。
ハードまたはボードストリップ
これらのストリップは固定長で提供され、柔軟性がなく、通常は端に、ワイヤをはんだ付けするためのはんだパッドがあります。
1568-1136-NDを見てみましょう

たとえば、このストリップには直列に配線された3つのLEDの並列ブランチが複数あります。直並列の組み合わせにより、LEDストリップを任意のセクションで切断でき、それらは必要な電圧と、同等以上の電流の定電圧LEDドライバ、または、ストリップの長さが決まれば、電圧出力スイング内でそのストリップが必要とする正確な電流の定電流ドライバが使用できます。
また、365-1494-ND

固定ライトストリップのような柔軟性のあるライトストリップの端にもはんだ付け可能なパッドがあり、単純なLEDの場合はこれが電源とグランドになります。
また、アドレス可能なLEDまたは特殊なLEDに分類されているLEDのストリップもあります。形状は似ていますが、通常、3つ以上のコンタクトがあります。

さらに通信に使用されているコンタクトがあります。アドレス可能なLEDストリップの例として 1528-1082-ND の場合、定電流ドライバチップが各LEDに組み込まれているのですっきりとしていて、必要なのは定電圧ドライバのみです。

各LEDは個別にアドレス可能なので、照明の可能性が無限に広がります。 さらにアドレス可能な例として1528-1582-ND もあり、RGB照明に加えて白色照明もあります。
フレキシブルLEDストリップを検討する時は、写真だけでなく、説明を読んでストリップの長さを確認することが重要です。一部の短いストリップは、リール品と同じメーカー品番を持つ場合があります。リール品から1フィート、2インチのストリップなど、短いストリップをカットして販売しているため、ご注文前に確認することをお勧めします。