用數位三用電表測量LED很容易,但是很多人忽略了這兩點

具有“二極體檔位”測量功能的數位三用電表(DMM)可以幫助我們輕鬆測量LED。 測量LED質量前請注意以下幾點。

1.測量電流和正向電壓(Forward Voltage)
如規格書中所述,需要了解被測量LED的測量電流和正向電壓。 例如,Everlight 的 HLMP-K150 LED 可以以1mA測量電流和1.6V正向電壓來測量。

2. 確保有足夠的輸出電壓和測量電流來測量 LED
大多數新型 DMM 可以提供足夠的電壓來執行大多數標準的LED 測量。但請注意,不同 DMM 的“二極體測量”功能可能會輸出不同的測量電流和輸出電壓值。 如果電壓和電流不足,DMM 將無法確認 LED 是否可以工作或顯示其亮度。

例如,B&K Precision 的 2703C DMM 在“二極體測量”功能中提供大約 1mA 的測試電流和 3.0V 的標準輸出電壓。 如果測量 Luminus 的 SSR-90-W65S-R11-N3102 的高亮度 LED,需要 3.15A 的測量電流,所以 2703C 數位三用電表便不能應用它的“二極體測量”功能。 因此,在這種情況下,需要加添外部電源和電阻電路,以確保測量電流和正向電壓能夠滿足 LED 測量要求。