LED 產品的可靠性,是用來估算 LED 產品壽命的最重要規格之一。即使在大多數的不同條件下,一般 LED 產品仍然可以持續運作。不過 一旦 LED 被腐蝕,LED 受到周圍環境產生化學反應,使 LED 產品的性能降低。
為了避免 LED 受到任何腐蝕,最好的方法是避免 LED 接近有害物質。即使只有少量的有害物質也會導致 LED 腐蝕。即使 LED 在加工過程中僅與腐蝕性氣體接觸,例如生產線的機器,也可能會可能產生不良影響。在這些情況下,通常可以在實際系統設置之前,先觀察到 LED 組件的是否受到損壞。特別是應該避免受到硫(Sulfur)污染。
下面是一些可能含有腐蝕性物質的例子,特別是硫化氫 ( H2S ):
- O 形環(O-RING)、墊片、有機橡膠、泡棉墊
- 密封橡膠、含硫的硫化彈性體、防震墊
如果無法完全避免這些有害物質,則應使用具有更高耐腐蝕性的 LED。但是,請記住,如何限制腐蝕的多少,具體取決於有害物質的濃度。即使選擇了更耐用的 LED,您也應該盡量減少對這些 LED 材料的暴露。
一般情況,熱、濕度和光等能夠加速腐蝕過程。但是,主要影響因素可以限制有害物質的濃度水平和溫度,限制這兩者將是保護 LED 的最大方法。
更多關於 LED 技術資訊,詳參考