LED リードフレームの中には、ダイから出る光の反射率を高めるために銀メッキを施しているものがありますが、これは硫化しやすいという問題があります。硫化とは、硫黄と銀の化学反応のことです。
硫黄は銀を腐食します。硫黄はLEDに浸透し、時間経過とともにリードフレームの銀メッキを変色させます。それはワイヤ層間剥離を引き起こし、低光度に影響します。極端な場合、あなたの LED は完全に故障してしまいます。
そのため、一部のLEDでは、銀メッキされたリードフレームを含まず、抗硫黄の部品を使用しています。
硫黄対策の詳細については、「
What is the Benefit of Using Anti-Sulfur Components?」と題したフォーラムの投稿を確認してください。