談及LED、LED燈條或LED模組,一種保證其亮度一致性的辦法就是使用專業的LED驅動器。
LED驅動器共有兩種類型:
定電壓驅動器 ——這類驅動器具有固定的電壓輸出,這取決於LED的額定電壓。其輸出電壓是固定的。驅動器的電流輸出將具有最大額定值。如果電路實際的電流需求未超出其電流額定值範圍,即可正常工作。
定電流驅動器 ——此類驅動器具有固定的電流輸出,這取決於LED所需的電流。電壓輸出是可變的。電壓將隨著使用的LED數量的變化而變化。需確保實際電壓在額定電壓範圍內。
LED驅動器可以採用板式安裝,也可以採用以外接/板外式安裝 。
然而在某些情況下,也可以使用交流/直流電源,具體情況取決於所使用的LED。請查看相關LED的規格書,了解所需的電壓及電流規格。
以下是有關定電流和定電壓應用中典型用途的補充說明。
定電流驅動器通常能延長LED的預期壽命並改善光照連續性,特別是當需要調光時。 LED是一種非線性裝置,因此很難保持一致性。電壓的小幅增加會導致電流呈指數級增加,如果調節不當,有時會損壞LED。此外,定電流電路中也不易出現熱失控,這提高了LED長時間工作的可靠性。熱失控是指,元件的內部或外部產生的熱量本身引起偏置,使正向電阻下降(降低電壓差),並使通過設備的電流上升。雖然定電壓驅動器是以電壓為參數進行調節的,但LED的電壓降本身可能會隨著LED亮起或溫度升高而出現波動。定電流驅動器在純串聯電路中較為常見,但也可用於一些串並聯組合電路。請注意,在組合定電流電路中,當有一個或多個LED燒毀、損壞或從燈條上移除時,可能會損壞剩餘的LED,因為固定電流對於剩餘的LED而言可能過高。
定電壓驅動器更常見於多色顯示器,以及帶有內置電阻或其他限流裝置的串並聯組合LED燈帶中。可尋址LED通常也需要使用定電壓驅動器,因為這類產品通常會在每個LED中配置一個定電流驅動芯片。比較而言,定電壓驅動器操作起來更方便,因為只要驅動器的電流等於或高於LED使用時的總電流,你就可以在電路中隨意添加或移除LED。
儘管建議在LED照明時使用LED驅動,但業界普遍用此類工業電源來“驅動”LED照明。儘管這些電源具有非常緊密的電壓輸出允差,但它們可能無法提供特定的LED照明所需的參數規格,如THD(總諧波失真)和紋波規格。較專門的LED驅動器,工業電源產品輸出可能會有一些THD(總諧波失真)和紋波,但由於規格書中一般不會明確列明,因此無從得知。如需進一步了解相關內容,請參閱 定電壓驅動器與交流/直流電源供應器的比較 。