CreeのXLamp XPEAMB-L1-0000-00301:リールマークの誤り?

XPEAMB-L1-0000-00301などのCree LEDの品番は、DigiKeyのウェブサイトで簡単にご注文いただけますが、これらの部品がお客様のお手元に届いたときには、リールに異なるマークが付けられています。一例として、LEDのリールにXPEAMB-L1-0000-00301ではなく、XPEAMB-L1-A30-P2-C-01と記載されている場合があります。この場合、誤出荷か不良品なのでしょうか?

全くどちらでもありません。この例でXPEAMB-L1-A30-P2-C-01と表示されている番号には、基本品番にはないビニングとCRIの情報が含まれています。「XPEAMB-L1-0000-00301」は、すべてのビンを含むこのLED全体の品番であり、「XPEAMB-L1-A30-P2-C-01」は、特定のビンに該当する「XPEAMB-L1-0000-00301」のサブグループです。詳細については、メーカーの資料がありますので、こちらをご覧ください。 XLamp XP-E LED データシート




オリジナル・ソース(English)