DCイミューン電流センストランスは、DCオフセットも存在するAC電流を検出するために使用されます。 電流センストランスは、電流が流れると電圧を発生させます。 これらの部品は主に回路内のAC電流を検出するために作成されているため、DCバイアスがあるとAC測定を歪める可能性があります。
磁性材料のいくつかの特殊な合金は、DCイミューンと呼ばれています。 たとえば CR8300 seriesです。 DCイミューンとはAC 測定に反応させたり歪めたりしないことを意味します。したがって、DCオフセットが存在していても、より正確なAC測定を行うことができます。.